固件更新

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述固件 更新 工具允许通过以下方式更新某些设备。

fwupdateedit

部分描述
A
固件更新,可以 手动一次更新一个模块。它允许用户在本地选择固件文件。
B
系统更新, 通过简化且有指导的流程一次 更新多个模块。Firware文件可在应用中下载。
C恢复更新, 手动恢复损坏的模块。它允许用户在本地选择固件文件。
 

要求

功能访问
角色用户,或某些设备仅使用数字用户及更高角色
支持该功能的设备类型断路器、模块、能量计以及开关和保险丝齿轮
设备状态连接与沟通
与设备的连接类型通过串行网络(Modbus RS485)和以太网(Modbus TCP)通信

>> 有关支持设备及各设备需求的详细信息,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9238。

 
固件更新安全性

设备的固件更新对安全性和稳定性至关重要。所有固件更新请遵循以下安全程序。

基于角色的更新访问

固件更新受用户角色限制以安全起见:只有拥有相应MyABB角色(数字用户及以上)的用户才能发起固件更新。

更新前的安全检查

在更新固件之前,请先进行以下安全检查:

1. 验证设备连接性

   ☐ 设备连接并进行通信

   ☐ 设备网络路径稳定

   ☐ 没有通信超时或错误

   ☐ 设备处于安全运行状态(无负载)

2. 验证更新源

   ☐ 固件仅从官方 library.abb.com 下载

   ☐ 固件文件完整性已验证(如有MD5/SHA256校验和)

   ☐ 更新文件大小符合文档规范

   ☐ 更新时间戳与发布说明相符

3. 环境验证

   ☐ Ekip Connect 应用程序在其他工作站上无法运行

   ☐ 设备网络防火墙配置为允许端口69/UDP(TFTP)

   ☐ 没有其他工具的竞争设备访问

   ☐ 工作站上的磁盘空间足够用于更新文件

数字签名验证

所有固件包均经过数字签名:

  • ABB代码签名服务证书验证真实性
  • 安装前需检查数字签名
  • 被篡改或未签名的固件自动被拒绝
  • 签名验证失败记录并阻止更新

更新过程中

1. 不要中断更新过程

2. 在更新过程中保持设备通电并连接

3. 监控 Ekip Connect 接口中的更新进度

4. 在更新过程中不要执行其他操作

5. 网络连接必须保持稳定

更新失败恢复

如果固件更新失败:

1. 检查设备状态(可能处于恢复模式)

2. 查看Ekip Connect错误日志以查找故障原因

3. 如果有“恢复更新”选项,尝试恢复

4. 如果恢复失败,请联系ABB客服

5. 恢复期间不要重启设备(如果可能的话)

更新后验证

固件更新成功后:

1. 验证设备响应通信

2. 确认固件版本是否与预定发布版本一致

3. 测试基本设备操作

4. 检查设备事件日志以寻找任何错误条件

5. 验证所有配置参数仍然完整

 

参考文献更多信息请参阅 此处提供的文档M4M - 桌面软件1.2.pdf。