阅读上一篇文章
工具
网络分析仪
断路 器网络 分析 仪是一种用于监控和分析配电系统中断路器行为和性能的工具。
它收集有关网络质量和断路器运行参数的信息。
在Ekip Connect中,配备Emax 3断路器,用户可以在图形视图中监控最多50个事件的变化。对于其他断路器,事件可以在经典视图中可视化。
在测量页面,有两张图表用于可视化电压幅度的接近和 事件发生情况。或者,用户也可以在经典视图→网络分析仪历史中验证所有事件。
要用可用数据可视化两个图,用户必须;
市场上的 网络分析软件 包
在经典视图中启用“网络分析仪启用”参数。
这些图表收录于《监测→历史指标》中。
一旦满足所有先决条件,用户即可在经典视图→网络分析仪历史中监控包含事件的图表。
| 部件 | 功能 |
|---|---|
| 一个 | 深度持续时间 :用户可监测电压大小和持续时间的下沉和膨胀事件的点图。 |
| B | 发生: 用户可监测该电压幅度范围内下沉和膨胀发生频率的柱状图,涵盖频率和电压幅度。 |
点图 - 深度持续时间
在该图中,用户可以直观地表示电压大小,且有不同类型的中断(下沉或膨胀)。
本地有工具提示 下载.csv格式的数据。
有功能可根据电压标准进行比较。该图可用的标准曲线有:
用户可以通过工具提示 中选择来更改标准曲线。默认情况下,“ITIC /CBEMA”是绘制的曲线。
条形图
在这张图中,用户可以直观地看到该电压幅度范围内电压降的发生情况。