电源控制器:它的样子

This article has been translated automatically. See the original version.

页面设计

Power controller
 
部分
描述
一个

功能:电源控制器区域。它包含以下要素:

  • 命令以启用和禁用该函数
  • 按钮 配置 以显示和编辑配置参数 [C]。
B

加载区域。它包含以下要素:

  • 每个负载的图形表示(负载的图形表示)
  • 按钮 监控 以访问监控页面(页面监控)
  • 按钮 添加新负载 以添加负载
  • 按钮 拆解 以打开另一个项目或创建新项目
  • 按钮 保存项目 将项目保存为 .pwc 格式。
注意:.pwc 格式是一种专有格式,只能通过 Ekip Connect 读取。
  • 按钮 转移 以传输配置到设备
C[ A] 或 [B] 中选定元件参数的区域(电源控制器:参数)。
(仅在选择[A]中的电源控制器时)打开窗口电源控制器编程 的按钮
 

载荷的图形表示

Power controller
 
部分
描述
一个分配的断开优先级
B加载时已选中图标
C赋予负载的名称
D
负载配置状态:
  • 完成:所有必要参数已配置
  • 未完成:一个或多个必要参数未配置
Icon自定义加载图标的按钮
Icon 要显示按钮,将鼠标指针放在加载的图形表示上。
Icon删除负载的按钮
Icon 要显示按钮,将鼠标指针放在加载的图形表示上。


窗口电源控制器编程

 Window Power Controller programming
 
部分
描述
本周总结按钮用于显示/隐藏[ B] 整周的节目。在这种观点下,编程是无法更改的。
增加时段按钮可以为节目添加时间段。
Icon 要定义槽位,请用鼠标在选定的功率值(Y轴)和时间值(X轴)处选择并拖动蓝线。
移除时段按钮用来移除最后一个新增的时间段。
一个有命令选择要显示的星期几,还有滚动浏览日期的按钮。
B

节目显示区域。

  • X轴:一天中的小时。虚线表示功率限制设在 [D]。
  • 纵轴:功率极限值。虚线表示时段的开始/结束。
  • 蓝线:电源控制器的编程
C指令根据其他一天的节目定义一天的节目安排。
Icon 执行该命令时,选择从列表中复制程序的日期,然后点击按钮。
D定义功率限制列表。最多可设置10个功率限制。
 

页面监控

power controller monitoring
 
部件描述
交付使用访问设计页面的按钮(页面设计)
一个

加载状态区域。
每种负载均提供以下信息:

  • 警报的存在
  • 信号现状
  • 负载状态

按钮 清除警报 ,用来让所有负载的警报停止。

B图表:时间(X轴)和功率(Y轴)。显示该期间设定的功率限制值、记录的平均功率值以及估算的平均功率值。