故障排除

This article has been translated automatically. See the original version.
子嗣解决方案
无法扫描设备

你安装过这些ABB软件吗?

  • FIM软件(适用于UMC 100.3设备)
  • ABB 配置工具
  • 使用串口转USB转换器的其他软件

     

如果是这样,请关闭并卸载它们,因为它们可能会干扰 Ekip Connect。如果问题依旧,请联系我们的客服。


你在连接T&P适配器后,有没有在设备管理器里确认过COM端口的存在?

一种可能的解决方案是将T&P分配到不同的COM端口:
  • 进入用于连接面板的USB串口
  • 右键点击COM端口,选择“属性”——> 选择“端口设置”标签——>“高级”——>打开下拉菜单“COM端口号,选择一个未使用的COM端口。点击”确定“。重启电脑。

如果上述方案无效,你可以从Windows中完全卸载T&P驱动(FTDI),然后再试:
  • 移除驱动程序,选择 ftdiport 和 ftdibus 然后点击“删除驱动程序”:
  • 如果移除成功,请尝试在连接T&P前重新安装FTDI驱动,链接如下:
C:\ProgramData\ABB\EkipConnect3\Drivers\FTDI

尝试通过网络发现功能连接设备时出现错误(无谓的ARP嗅探)

Ekip Connect 3 安装会自动取消
  • 右键点击安装程序.exe文件,选择属性
  • 勾选“解除封锁”框,然后点击确定:
我申请了内部研发岗位,但我看到我的主动岗位是用户

这是设计上的:Ekip Connect 3 中的角色与设备家族关联,当属于这些家族的设备连接到 EC3 时,角色才会被启用。这允许更好、更细致的权限管理。

连接到属于你拥有更高角色的某个家族的设备,你会看到正确的主动角色: