更新 Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

自动更新

每次启动时,Ekip Connect 都会连接到网络并搜索更新。如果有,你可以立即下载或推迟下载。如果你推迟下载,下次Ekip Connect启动时,会再次弹出可用更新通知。
 
如果你下载了更新但没有立即安装,下一次启动时会出现可用的更新通知Ekip Connect,你可以再次下载。
 

手动更新

在顶部栏,点击 “ 下载”。
  • 要下载最新版本 的Ekip Connect,请点击“Download Ekip Connect”:Ekip Connect连接网络并搜索更新。
  • 要下载固件文件的新版本 ,请点击“下载 固件集合”:Ekip Connect 连接网络并搜索更新。
  • 要下载应用日志,请点击“下载日志”:Ekip Connect会在本地.txt文件中下载过去24小时的日志。

 

禁用更新消息

要关闭每次启动应用时弹出的提示,请取消勾选页面底部的“ 下载”选项。

How to disable updates messages

 

重要提示:不建议禁用更新通知复选框,因为关闭可能导致对系统安全至关重要的宝贵信息丢失。
只有在 Ekip Connect 未被使用且版本与已安装版本相同或更新时,才允许手动安装软件。 
旧版本的手动安装不可行,并会通过警告窗口提示。
自动更新时手动更新被禁用。
 
 
注意:在手动更新软件和固件时,可能会发现与已安装版本相同或更新版本:两者均允许下载。
 
更新安全验证所有对 Ekip Connect 的软件和固件更新均经过数字签名和验证,以确保完整性并防止篡改。

更新认证

  • 所有Ekip Connect软件模块均通过ABB代码签名服务证书进行数字签名

安全下载流程

  • 更新只能通过HTTPS(加密通道)下载
  • 下载来源:仅限官方ABB服务器
  • 不允许HTTP(未加密)下载
  • 证书钉住确保连接到合法的ABB服务器

固件更新安全性

  • 所有固件文件均经过数字签名
  • 签名验证发生在任何固件安装之前
  • 被篡改的固件会自动检测并拒绝
  • 下载和安装时固件完整性验证

更新推广流程

  • 更新会在发布前周期进行测试,之后才会公开发布
  • 回归测试确保安全功能不受破坏
  • 安全Scanning(SAST,依赖分析)在发布前完成
  • 漏洞修复优先级取决于严重程度(CVSS评分)

自动更新安全
启用自动更新时:

  • 更新只能通过HTTPS从官方ABB服务器下载
  • 更新日志记录日期、时间、版本和结果
  • 失败的更新会被记录并报告给用户

推荐更新做法

  1. 启用自动更新以实现最大安全保障
  2. 出于安全原因,请不要禁用自动更新
  3. 如果自动选项被推迟,请立即应用手动更新
  4. 在生产部署前,在实验室环境中测试重大更新
  5. 维护更新日志以验证合规性
  6. 更新失败请立即向ABB客服报告