数据记录器

This article has been translated automatically. See the original version.

icon经典视图中的路径:Datalogger>经典视图

函数描述


Datalogger 功能允许记录与触发事件相关的数据。记录的数据如下:

  • 模拟测量,即相电流和线对线电压
  • 数字事件,即保护事件或警报,断路器状态信号,保护跳闸。
重要提示:功能数据记录器需要辅助电压供应。
 

工作原理

当数据记录器被启用并激活时,设备通过填充和清空内部缓冲区(B)持续获取数据。
如果遇到触发事件(A),设备会立即或在用户可定义的时间(停止延迟)后中断采集。接下来,它将所有数据保存在窗口(D)中,然后可以下载到电脑进行读取和分析。
后续的录制会覆盖设备上的前一记录。
Operating principle

 

Ekip Connect中的Datalogger

通过 Ekip Connect 可以执行以下操作:
  • 启用/禁用该功能
  • 开始/停止录制
  • 配置录制参数
  • 下载录音,使用功能数据查看器进行分析

     

>> 有关支持设备和各设备需求的详细信息,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9238。

它的样子

 

部分描述
A返回菜单的按钮 工具
B工具布局,可用于执行数据记录器操作。

 

Datalogger layout tooltip

Datalogger layout tooltip

 

部分描述
A

工具提示按钮区域 

开始: 开始数据记录器录制的按钮

停止: 按钮用于完成正在运行的数据记录记录。

下载: 按下按钮下载录制的数据记录仪。该按钮仅在数据记录器停止时启用。

B下载选项: 选项按钮可启用数据记录器并设置录音参数(寄存器数量、采样频率、停止延迟)。
C动态标签以告知用户数据记录器的状态。可用状态为准备就绪、运行并停止。

 

 

设置数据记录器

配置主要在“选项”窗口完成,通过提示中的“下载选项”按钮进入。 

期权窗口主要由两部分组成;“通用”和“触发”部分。

 

在“通用”部分,管理数据记录器的功能和常规配置。用户决定该数据记录器中寄存器的样本数量、采样频率和停止延迟。

 

Settings Data Logger

 

元素描述
启用数据记录器一个启用/禁用数据记录功能的按钮
样本中寄存器数量样本中寄存器数量(8、16、32)
采样频率数据收集频率。采样频率越高,录音时长越短。(1200, 2400, 4800, 9600)
停止延迟一个按钮可以设置停止延迟。它指的是触发事件后录音的持续时间(以秒为单位)。最大限制为10秒,且可用。

 

在 Trigger 部分 , 用户从触发事件列表中选择所需的触发器。

 

开始录音

  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击工具>数据记录器。
  2. 检查启用该功能的命令状态(下载选项——>启用)是否为 启用 。
  3. 点击 Settings 并在“通用”部分配置录制。
  4. 要取消更改,请点击 取消。要保存配置,点击 确定 :设置会自动保存并传输到设备。
  5. 点击 触发  器并设置触发类型。
  6. 要取消更改,请点击 取消。要保存配置,点击 确定:设置会自动保存并传输到设备。
  7. 点击 开始数据记录器:录制已初始化。
  8. 点击 停止数据记录r:录制已停止,准备下载。
重要提示:一旦启动,该功能无论连接状态和与 Ekip Connect 的通信状态如何,设备都会保持激活状态。
 

下载录音

  1. 设备连接并通信后,点击 下载数据记录器 。
注意:下载按钮仅在有录制时使用。
  1. 选择保存文件的位置和你想下载的录音间隔:Ekip Connect 保存一个 .abb 文件,按以下语法命名:CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss。
注意:如果通过点对点连接与设备通信,下载文件可能需要5-10分钟。通过总线网络连接,操作更快。
Bulb Icon只下载带有有用数据的录制间隔,以缩短下载时间。
 
请参阅下表,该表显示了样本中频率和寄存器与可记录数据记录器文件大小的关系 。

采样 

频率(Hz)

数量 

样本中的寄存器

规模 

数据记录文件

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

数据记录器Pro允许记录与事件相关的电流和电压波形、报警以及数字信号数据。为此功能需要安装在断路器上的SD卡,从而延长录制时间。此外,Pro 版本比基础版提供了更多变量,全面了解系统事件。

 

 P的复修要求:

  1. 该工具只有在连接的 Sace Emax 3 断路器中已激活并启用“Datalogger Pro” 数字升级时才能使用。
  2. 该工具可通过闪存(SD卡)操作,满足以下规格:
  • 不支持标准SD卡* <= 2GB。
  • 支持扩展或大容量SD卡*,最高可达512GB。
     
*如果SD卡容量<48GB,则会生成警告


当所有先决条件满足后,Datalogger Pro 部分将会出现。点击 “选项 ”按钮执行配置。

 

通过访问“通用”部分,可以设置采样中寄存器数量、采样频率、停止延迟以及数据记录器的启用等参数。

 

 

元素描述
启用数据记录器启用/禁用数据记录器功能
样本中寄存器数量样本中寄存器数量(8、16、32、64)
采样频率数据收集频率。采样频率越高,录音时长越短。(1200, 2400, 4800, 9600)
停止延迟设置停止延迟, 只有在选择“单触发”模式时才可用 。它指的是触发事件后录制的持续时间(以秒为单位)。最大限度为10秒。

 

 

在“扳机”部分,有两种模式可选,“单触发”或“多触发”。后者允许设置多达三种不同的触发器。
  

单触发器

在单触发模式中,你可以从预定义的触发事件列表中设置触发 类型 ,甚至根据需求自定义触发类型。

 

多触发器

在多触发模式中,你可以独立设置最多3个触发器的触发类型。单次注册最多可记录30个触发事件。

 

部分描述
触发模式启用多触发模态。 
触发器选择你想设置的触发器。
触发类型从触发事件列表中设置类型。可以通过选择自定义触发类型来设置自定义触发事件。
寄存器值通过十六进制小数设置触发事件类型

 

 

开始录音
  1. 设备连接并与Ekip Connect通信后,点击经典视图>数据记录器高级>SD卡信息,确认SD卡状态正常。
  2. 之后,点击 “工具>数据记录器专业版”。
  3. 点击下载选项Settings,在“普通”部分配置录制。确保Datalogger已启用。
  4. 要取消更改,请点击 取消。要保存配置,请点击 “应用”:设置会自动保存并传输到设备。
  5. 点击 “触发”  ,设置模态和触发类型。
  6. 要取消更改,请点击 取消。要保存配置,请点击 “应用”:设置会自动保存并传输到设备。
  7. 点击开始数据记录器以初始化录制。
  8. 点击 停止数据记录器 以停止录制。

 

 

下载录音

点击“下载数据记录器”,您将看到一个包含专门部分的窗口,供您填写和选择。

 

  
文件名选择数据日志文件的名称和目录。默认文件名是CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss 格式。文件扩展名必须始终为“.abb”。 
触发偏移选择允许你选择多触发模式时下载的触发事件。
自由偏移选择在时间轴上提供光标,你可以选择从哪个时间戳开始下载操作。它允许下载窗口以绝对时间为中心。选择多触发模式时可用。
时间窗口基于时间的窗口用于选择下载的开始和结束时间。你可以通过滚动两个光标来缩小或放大窗口。

 

Datalogger文件可以通过 两种不同的方式下载:
 

  1. 当SD卡还挂在Ekip Aware的旅行单元中时,通过Ekip Connect
  2.  方法是把SD卡从断路器上卸载,直接连接到你的电脑。要执行此类操作,断路器应处于断路状态,且操作必须在完全安全的情况下进行。

     

如果你选择第二个选项,就不需要在Datalogger PRO上下载数据,因为你可以直接在Dataviewer工具中点击“打开卡片”按钮打开录制。通过Ekip Connect可下载的最大DataLogger文件大小(秒数),无需卸载SD卡,其尺寸由寄存器数量和频率的精确组合决定:

频率注册 体型 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

如果你想下载超过这些限制的数据记录器文件,应该卸载SD卡并直接连接到你的电脑。之后,你可以通过访问Dataviewer工具读取其数据。