监测

This article has been translated automatically. See the original version.

监控页面功能

  • 查看测量数据
  • 显示保护措施的记录事件、警报和故障。
 

页数尺寸

Measurements page
 
 
部件描述
一个监控页面菜单
电流

电流测量显示区域

  • 当前RMS:已获得的测量数据:
    • 各相电流
    • Ine:中性电流
    • IGnd:内部接地故障电流
    • IGndEx1:外部接地故障电流
  • 最大电流值:测量的最大相电流。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 最小电流值:测量的最小相位电流。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 各相的峰值因子和中性
  • 载荷曲线图
电压
电压测量显示区域
  • 电压均方值:获得的测量值:
    • 各相电压(单相和线对线)
    • U0:中性电压
  • 最大电压值:测量的最大相位电压。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 最小电压值:测量的最小相位电压。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 重置:重置最小值和最大值的按钮
频率频率测量
功率因数功率因数测量
权力

功率测量显示区域

  • 相位功率与总有功功率
  • 相位和总无功功率
  • 相位与总视算功率
能量
 
 

页面提醒

alert signal
 
部件描述
一个监控页面菜单
干预    连续显示最近五次记录的行程
警报连续显示最近五个记录的报警
警报连续显示最近五个记录的警告
最常见的旅行活动    
按特定期间内导致旅行的保护类型显示(上周、上个月、去年,所有时间)
出行次数:所选期间的总出行
显示所有旅行:链接至Trip页面(干预页面)
 

页面活动

events page
 
部件描述
一个监控页面菜单
事件    

所有已记录事件列表,包括警报和出差事故。每个项目均显示以下信息:

  • 类型
  • 名字
  • 录制日期和时间
  • 期间
 

页面干预

intervention page
部件描述
一个监控页面菜单
内容
干预    
记录的旅行列表每次旅行均提供以下信息:
  • 导致这次旅行的保护
  • 旅行的日期和时间
  • 与跳脱保护相关的测量值
  • 接点磨损状态(0% = 无磨损,100% = 完全磨损)