装载分包:它的样子

This article has been translated automatically. See the original version.

页面设计

Page Design
 
部分
描述
一个

功能:停电区域。它包含以下要素:

  • 命令以启用和禁用负载切断功能
  • 按钮 配置以显示和更改 [C] 中的负载切断功能参数。
  • (仅适用于自适应负载限制)按钮 配置 为显示太阳系参数 [C]。
  • (仅适用于自适应负载断电)按钮 配置 以查看自动切换开关的参数 [C]。
B

加载区域。它包含以下要素:

  • 每个负载的图形表示(负载的图形表示)
  • (仅适用于自适应负载断电)按钮 Supervision 以访问 Supervision 页面(页面 Supervision)
  • 按钮 添加新负载 以添加负载
  • 按钮 拆解 以打开另一个项目或创建新项目
  • 按钮 重置报警 以重置所有负载的报警,可在监督页面上看到。
  • 按钮 保存项目 以 .lds 格式保存项目。
注意:.lds 格式是一种专有格式,只能用 Ekip Connect 读取。
  • 按钮 转移 以传输配置到设备
C选定在 [A] 或 [B] 中元素参数的区域(负载分拣:参数)
 

载荷的图形表示

Power controller
 
部分
描述
一个分配的断开优先级
B加载时已选中图标
C赋予负载的名称
D

负载配置状态:

  • 完成:所有必要参数已配置
  • 未完成:一个或多个必要参数未配置
settings icon自定义加载图标的按钮
icon要显示按钮,将鼠标指针放在加载的图形表示上。
close icon
删除负载的按钮
icon要显示按钮,将鼠标指针放在加载的图形表示上。
 

页面监督
注意:页面仅适用于 自适应限电。

 
Adaptive load shedding
 
部分
描述
交付使用访问设计页面的按钮(页面设计)
一个

加载状态区域。

  • 每种负载均提供以下信息:
  • 警报的存在
  • 信号现状
  • 负载状态
B图表:时间(X轴)和功率(Y轴)。显示光伏系统全年估计产生的发电量。
 
C实时测量频率