挡泥板

This article has been translated automatically. See the original version.

页面功能

  • 显示设备的摘要或最关键信息
  • 访问包含更详细信息的页面。
 

它的样子

Dashboard page
 
 

面积测量

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
部件描述
一个访问“监测”页面测量部分的按钮
B测量菜单
C

电流测量显示区域

  • 当前RMS:已获得的测量数据:
    • 各相电流
    • Ine:中性电流
    • IGnd:内部接地故障电流
    • IGndEx1:外部接地故障电流
  • 最大电流值:测量的最大相电流。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 最小电流值:测量的最小相位电流。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 重置:重置最小值和最大值的按钮
D

电压测量显示区域

  • 电压均方值:获得的测量值:
    • 各相电压(单相和线对线)
    • U0:中性电压
  • 最大电压值:测量的最大相位电压。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 最小电压值:测量的最小相位电压。该值是自设备供电或上次手动重置以来计算的。
  • 重置:重置最小值和最大值的按钮

E
功率测量显示区域:
  • 相位功率与总有功功率
  • 相位和总无功功率
  • 相位与总视算功率
 

地区活动

Events area
 
部件描述
一个按钮可访问页面 监控的事件部分。
B

活动菜单:

  • 全部: 显示最近六个记录的事件,不包括出轨和警报
  • 干预:显示最近六次记录的旅行。
  • 警报 :显示最近记录的六个警报。
C
显示[ B]中选定事件的区域:
status change icon:状态变化
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: 警告
error icon:错误
information icon:信息
edit icon:改变
Area Status widget

区域状况

部件描述
断路器状态
closed icon:闭
open icon:打开
undefined icon:定义
断路器跳闸
tripped icon:绊倒
not tripped icon:没有被绊倒
接触磨损0% = 无磨损
100% = 完全磨损
# 运营手工手术、干预、失败干预和测试干预总数。
 

区域信息

 
information area
部件描述
一个访问信息页面的按钮
B自定义设备名称(参数 CB 标签名称 可在 经典视图 中编辑 > 单元配置 > 可自定义信息)
C
设备类型(参数 CB 类型,也可见于经典视图 > 信息 > 通用参数)
D极点数量
E额定电流(In)
F额定电压(Un)
G频率
 
重置记录值的最小值和最大值
注意:该功能仅在设备通过点对点连接Ekip Connect时可用。
 
  1. 在 “测量”中,点击你想重置最小值和最大值的测量类型(电流 或 电压)。
  2. 点击 重置。