手动Scanning

This article has been translated automatically. See the original version.

启动手动Scanning

手动搜索设备的流程如下所述。
 
  1. 在“连接设备中的 Scanning”页面,点击链接。
Link area
  1. 选择设备类型、设备从属地址和通信协议。
  2. 设置设备要搜索的Modbus通信参数,点击 确定。
重要提示: 设置的数值必须与设备设置的一致。
>> 关于通过总线串行通信的参数详情,请参见扫描参数“>”手动Scanning参数“。
 
  1. Scanning 完成后,设备可用的菜单项会出现,页面 Scanning 会更新,显示设备相关信息。设备的主页也会打开。
  2. 检查设备状态是否为 连接。
  3. 选择所需页面开始配置和监控设备。
注意: 如果扫描结束且未发现设备,请参阅“故障排除”。
 

扫描参数“>手动Scanning参数

手动Scanning的主要参数如下所述。
参数描述
Modbus RTU
港口名称用于Scanning的移植版。
Icona "Refresh": 更新可用端口列表。
波特率 [bits/s]通信速度(波特率)。
数据位可从 5到8人之间选择。
平价信息包错误监控模式。
停止点可选: 无、1、1.5 和 2
暂停 [ms]被搜索设备响应的最大等待时间(默认100毫秒)。
Modbus TCP
IP地址插入IP地址
暂停 [ms]被搜索设备响应的最大等待时间(默认300毫秒)。