IO

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunktioner

  • Konfigurer ind- og udgangene på enheden.
 

Hvordan det ser ud

dashboard
 
Beskrivelse af delen
Status
Status for input/output
on button icon:Aktiveret
off button icon:handicappet
KonfigurationInd-/udgangskonfigurationsparametre
read iconKnap for at læse konfigurationen fra enheden
download  iconKnap til at overføre konfigurationen til enheden
 
Rediger en parameter
  1. Udvid sættet af input/output-parametre, der skal sættes.
  2. For at læse de gemte værdier fra enheden, klik på read  icon .
  3. Sæt den ønskede værdi/mulighed.
  4. For at overføre de indsatte værdier til enheden skal du klikke på download icon: en besked vises med resultatet af operationen.