Filhåndteringsfunktionen gør det muligt at eksportere de parametre, der er konfigureret på en enhed, gemme dem på PC'en og derefter importere dem til en anden enhed af samme type for at lette konfigurationen.
VIGTIGT: dette er kun garanteret at fungere mellem enheder med samme konfiguration (release, beskyttelsesenheder, funktioner og pakker). Ellers kan nogle konfigurationer/parametre ikke overføres. Overførslen inkluderer ikke aktivering af pakkemarkedet Marketplace. Bemærk: Den eksporterede fil kan ikke konsulteres. For at eksportere og se konfigurationsparametre, brug funktionen Rapporter (se Rapporter).
Det er også muligt at importere en konfigurationsfil, der er genereret med DocWeb, for at indstille visse enhedsparametre, som også administreres af Ekip Connect.
Krav
Adgang til funktionen
Ubegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionen
Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
Sikringer
Energimålere (kun M4M)
Station
Sikringsafbrydere, omskiftekontakter
Enhedsstatus
Forbundet og kommunikerende
Typen af forbindelse til enheden
Forbindelse via Ekip T&P, Ekip Programming og USB Type-C (hvor understøttet)
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som er tilgængeligt her.
Hvordan det ser ud
Del
Beskrivelse
A
Filhåndteringstilstand
B
Handlingsknapper
Eksporter indstillingsfilen
Med enheden allerede konfigureret, forbundet og kommunikerende med Ekip Connect, klik på Værktøj > Filhåndtering.
I Indstillinger-filen skal du klikke på Eksporter.
Vælg hvor filen skal gemmes: Ekip Connect genererer og gemmer en .enc-fil navngivet efter følgende syntaks Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS.
Bemærk: .enc-formatet er et proprietært format, som kun kan læses med Ekip Connect.
Importer en indstillingsfil
Med den enhed, der skal konfigureres, forbundet og kommunikerende med Ekip Connect, klik på Tools > Filhåndtering.
I Indstillinger-filen skal du klikke på Importér.
Vælg .enc-filen, der skal importeres.
For at vælge hvilke indstillinger der skal importeres, klik på Filter, fjern markeringen i de indstillinger, du ikke ønsker at importere, og klik på Import. Ellers, for at importere alle indstillinger, klik på Importer alle: Ekip Connect viser alle indstillinger, der er involveret i importen, med den importerede værdi og værdien på enheden før og efter importen
Tjek at hver indstilling er importeret korrekt. Hvis indstillingen er importeret korrekt, vises ikonet i kolonnen In Sync .
Klik på Næste.
Hvis nogle indstillinger ikke er importeret korrekt, gentag proceduren ved kun at importere de indstillinger, der ikke er importeret. Hvis importen fejler, kontakt ABB.
Importer en DOC-fil
Når enheden, der skal konfigureres, er forbundet og kommunikerer med Ekip Connect, klik på Værktøj > Filhåndtering.
I DOC-filen, klik på Importér.
Vælg den .doc fil, der skal importeres.
For at vælge hvilke indstillinger der skal importeres, klik på Filter, fjern markeringen i de indstillinger, du ikke ønsker at importere, og klik på Import. Ellers, for at importere alle indstillinger, klik på Importer alle: Ekip Connect viser alle importerede indstillinger, med den importerede værdi og værdien på enheden før og efter importen.
For at afbryde indstillingen, klik X for at lukke vinduet, ellers klik på Next: Ekip Connect skriver værdierne af indstillingerne til den kommunikerende enhed.