Scanning via ABB-nøgle
Start af ABB-nøglescanningen
Proceduren for scanning for at søge efter tilsluttede enheder (Ekip T&P eller Ekip Programming) ved hjælp af ABB-nøglen er beskrevet nedenfor.
- På siden Scanning i Tilslutning til enheder skal du klikke på SCANNING ved siden af T&P: Ekip Connect starter scanningen.

Bemærk: Mens scanningen er i gang, er det muligt at bruge Ekip Connect. Det er dog ikke muligt at starte en ny scanning.
- Når scanningen er færdig, vises menupunkterne for den fundne enhed, og siden Scanning opdateres med oplysninger om enheden. Enhedens hovedside åbnes også.
- Kontroller, at enhedens status er TILSLUTTET.
- Vælg den ønskede side, og begynd at konfigurere og overvåge enheden.
Bemærk: Hvis scanningen afsluttes, og der ikke er fundet nogen enhed, skal du se "Fejlfinding".
Når ABB-nøglescanning starter, skal de respektive drivere allerede være til stede. Hvis systemet ikke er i stand til at installere dem alene, skal du følge nedenstående procedure og installere dem manuelt:
VIGTIGT: For at installere driverne skal du have administratorrettigheder.
| Trin |
handling |
| 1 |
Hvis softwaren ikke kan finde driverne, når scanningen startes, vises et vindue, der beder om at få dem installeret. I det viste vindue skal du klikke på OK eller Installer: mappen, der indeholder den eksekverbare x.x.x_Driver_Setup.exe åbnes. |
|
2
|
Højreklik på den eksekverbare fil, og vælg Kør som administrator: et vindue til automatisk installation vises et øjeblik, hvorefter det lukkes automatisk. |
| 3 |
For at sikre, at alle drivere er installeret, skal du gentage kationen i trin 2. |
| 4 |
Luk og genstart Ekip Connect. |