Ethernet-netværksscanning

This article has been translated automatically. See the original version.
Bemærk: kommunikation med Ethernet-modulet (Ekip Com modbus TCP) er kun mulig, hvis parameteren "Local bus" er aktiveret. Se venligst enhedsmanualen for information om, hvordan du aktiverer det.
 

Sådan starter du Scanning via Ethernet

Proceduren for Scanning for at søge efter enheder forbundet via Ethernet-netværk beskrives nedenfor.
 
  1. På siden Scanning i forbindelse til enheder, for at konfigurere Ethernet-netværksparametre, klik på Konfigurér ved siden af netværket.
Configuration
  1.  Indstil parametrene og klik på OK.
VIGTIGT: de værdier, der er sat, skal matche dem, der er sat på enheden.
>> For detaljer om netværkskommunikationsparametrene, se Ethernet-scanningsparametre.
 
  1. Klik på Scanning ved siden af netværket: Ekip Connect starter scanningen.
Scan
Bemærk: mens Scanning er i gang, er det muligt at bruge Ekip Connect. Det er dog ikke muligt at starte en ny scanning.
 
  1.  Når Scanning er færdig, fortsæt som følger:
Hvis den fandt...Derpå...Og så...
kun én enhed
  • Menupunkterne for enheden vises.
  • Siden Scanning opdateres med information om den fundne enhed.
1. Tjek at enhedens status er FORBUNDET.
2. Vælg den ønskede side og begynd at konfigurere og overvåge enheden.
mere end én enhed
  • De menupunkter, hvor Ekip Connect automatisk aktiverede kommunikation, vises.
  • Siden Scanning opdateres med information om den fundne enhed.
1. Klik på SELECT, der svarer til den pågældende enhed.
2. Tjek at enhedens status er FORBUNDET.
3. Vælg den ønskede side for at begynde at konfigurere og overvåge enheden.
Bemærk: hvis scanningen afsluttes, og der ikke er fundet nogen enhed, konsulter du "Fejlfinding".
 

Ethernet-scanningsparametre

Parametrene for Ethernet-scanningen er beskrevet nedenfor.
Parameterbeskrivelse
Netværkskort
Det giver dig mulighed for at vælge netværksadapteren.
VIGTIGT: hvis en ny adapter er blevet tilgængelig, mens Performing Ekip Connect, klik på Opdater.
  • Opsnap uopfordrede ARP-pakker: muliggør broadcast-kommunikationssøgning til automatisk netværks-Scanning.
TimeoutMaksimal ventetid på svar fra de enheder, der søges efter.
IP-adresser
  • Brug IP-adresseliste: søg efter enheden i den indtastede adresseliste.
  • Brug IP-adresseområdet: søg efter enheden i det indtastede adresseområde.
SlaveadresserSlave-adressen på enheden.