Indførelsen

This article has been translated automatically. See the original version.

Enhedssider

For den kommunikerende enhed viser Ekip Connect sider til konfiguration og overvågning af enheden. Siderne indeholder information og kommandoer, der er specifikke for hver enhed. Hvor det er relevant, henvises venligst i enhedens dokumentation.
Siderne viser parametre og værdier grafisk. Classic-visningssiden viser parametre og værdier fra de andre sider og, for nogle enheder, også yderligere parametre i listetilstand.
 

Bemærkning om billederne

Billederne af Ekip Connect, der vises på de følgende sider, er eksempler for enhedskategorien.
 

Overblik

For hver side viser følgende tabel kategorierne af enheder, der kræver den side. Hvis det ikke er påkrævet for alle enheder, vises et antal enheder som eksempel. For at finde ud af, hvilke enheder der hører til hver kategori, se Liste over enheder pr. kategori.
>> For detaljer om de sider, der er aktiveret for hver enkelt enhed, henvises til dokument 9AKK108467A9237, som er tilgængeligt her.
PageEkstern enhed til afbrydere
Sikringer
EnergimålereStationenssikringsafbrydere, omskiftningskontakter
InstrumentbrætxxM4Mx-
Informationxx-x-
KonfigurationxxM4Mx-
OvervågningxxM4ME-Hub 1.0-
IO-opsætning---E-Hub 1.0-
Beskyttelsexx- -
Kommunikation---E-Hub 1.0-
Forbindelse---E-Hub 2.0-
Modulerxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Meddelelser--M4M--
Klassisk udsigtxxxxx
 
 

Liste over enheder pr. kategori

Kategorienheder
Ekstern enhed til afbrydereEkip UP
Ekip UP+
Sikringer
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Energimålere
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
StationE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Sikringsafbrydere, omskiftekontakter

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1