Opdater Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Automatisk opdatering

Ved hver opstart forbinder Ekip Connect til netværket og søger efter opdateringer. Hvis nogen er tilgængelige, kan du downloade dem med det samme eller udsætte downloadet. Hvis du udsætter downloadet, vil en tilgængelig opdateringsnotifikation dukke op igen næste gang Ekip Connect starter.
 
Hvis du downloader opdateringen, men ikke installerer den med det samme, vil den tilgængelige opdateringsnotifikation Ekip Connect dukke op igen ved næste opstart, og du kan downloade den igen.
 

Manuel opdatering

I øverste linje klikker du på  og derefter på Download.
  • For at downloade den mest opdaterede version af Ekip Connect, klik på Download Ekip Connect: Ekip Connect forbinder til netværket og søger efter opdateringer.
  • For at downloade nye versioner af firmwarefilerne , klik på Download Firmware collection: Ekip Connect forbinder til netværket og søger efter opdateringer.
  • For at downloade appens logfiler, klik på Download Logs: Ekip Connect downloader logs fra de sidste 24 timer i en .txt fil lokalt.

 

Deaktiver opdateringsmeddelelser

For at deaktivere pop-up'en ved hver opstart af applikationen, der informerer om tilgængeligheden af nye opdateringer, skal du fjerne flueben i boksen nederst på siden Download.

How to disable updates messages

 

VIGTIGT: det anbefales ikke at deaktivere afkrydsningsboksen for opdateringsnotifikationer, da det kan føre til tab af værdifuld information, der er kritisk for systemets sikkerhed.
Manuel softwareinstallation er kun tilladt, hvis Ekip Connect ikke er i brug, og hvis versionen er den samme eller nyere end den installerede. 
Manuel installation af en ældre version er ikke mulig og signaleres af et advarselsvindue.
Manuel opdatering deaktiveres under en automatisk opdatering.
 
 
Bemærk: Under manuel opdatering af software og firmware kan der findes samme eller nyere versioner end de installerede: download er tilladt i begge tilfælde.
 
Opdater sikkerhedsverifikation Alle software- og firmwareopdateringer til Ekip Connect er digitalt signeret og verificeret for at sikre integritet og forhindre manipulation.

Opdateringsautentificering

  • Alle Ekip Connect-softwaremoduler er digitalt signeret med ABB Code Signing Service-certifikatet

Sikker downloadproces

  • Opdateringer downloades kun via HTTPS (krypteret kanal)
  • Downloadkilde: kun officielle ABB-servere
  • HTTP (ukrypterede) downloads er ikke tilladt
  • Certifikatpinning sikrer forbindelse til legitime ABB-servere

Firmwareopdateringssikkerhed

  • Alle firmwarefiler er digitalt signeret
  • Signaturvalidering sker før enhver firmwareinstallation
  • Manipuleret firmware opdages og afvises automatisk
  • Firmware-integritet verificeret under download og installation

Opdateringsudrulningsprocessen

  • Opdateringer testes i pre-release-cyklussen, før de offentliggøres
  • Regressionstest sikrer, at ingen sikkerhedsfunktioner kompromitteres
  • Security Scanning (SAST, afhængighedsanalyse) blev udført før udgivelsen
  • Sårbarhedsrettelser prioriteres baseret på alvorlighed (CVSS-score)

Automatisk opdateringssikkerhed
Når automatiske opdateringer er aktiveret:

  • Opdateringer downloades kun fra officielle ABB-servere via HTTPS
  • Opdater-logfiler registrerer dato, tid, version og resultat
  • Fejlede opdateringer logges og rapporteres til brugeren

Anbefalede opdateringspraksisser

  1. Aktivér automatiske opdateringer for maksimal sikkerhedsdækning
  2. Deaktiver ikke automatiske opdateringer af sikkerhedsmæssige årsager
  3. Foretag manuelle opdateringer straks, hvis den automatiske mulighed er udsat
  4. Test større opdateringer i laboratoriemiljøet før produktionsimplementering
  5. Vedligehold opdateringslogfiler til overholdelsesverifikation
  6. Rapportér opdateringsfejl til ABB Support straks