Seriel busscanning

This article has been translated automatically. See the original version.
Bemærk: kommunikation med det serielle modul (Ekip Com modbus RTU) er kun mulig, hvis parameteren "Local bus" er aktiveret. Se venligst enhedsmanualen for information om, hvordan du aktiverer det.
 

Sådan starter du Scanning via Serial Bus

Proceduren for Scanning for at søge efter enheder forbundet via Modbus RS485 serienetværk beskrives nedenfor.
 
  1. På siden Scanning i forbindelse til enheder, for at konfigurere de serielle bus-parametre, klik på Konfigurér ved siden af Seriel.
"Configure" Botton
  1. Indstil parametrene og klik på OK.
VIGTIGT: de værdier, der er sat, skal matche dem, der er sat på enheden.
>> For detaljer om parametrene for seriel kommunikation via bus, se Serielt scanningsparametre.
 
  1. Klik på Scanning ved siden af Serial: Ekip Connect starter scanningen
"Scan" Botton
Bemærk: mens Scanning er i gang, er det muligt at bruge Ekip Connect. Det er dog ikke muligt at starte en ny scanning.
 
  1. Når Scanning er færdig, fortsæt som følger:
Hvis den fandt...Derpå...Og så...
kun én enhed
  • Menupunkterne for enheden vises.
  • Siden Scanning opdateres med information om den fundne enhed.
1. Tjek at enhedens status er FORBUNDET.
2. Vælg den ønskede side og begynd at konfigurere og overvåge enheden.
mere end én enhed
  • De menupunkter, hvor Ekip Connect automatisk aktiverede kommunikation, vises.
  • Siden Scanning opdateres med information om den fundne enhed.
1. Klik på SELECT, der svarer til den pågældende enhed.
2. Tjek at enhedens status er FORBUNDET.
3. Vælg den ønskede side for at begynde at konfigurere og overvåge enheden.
Bemærk: hvis scanningen afsluttes, og der ikke er fundet nogen enhed, konsulter du "Fejlfinding".


Parametre for seriel scanning

Parametrene for den serielle Scanning beskrives nedenfor.
Bemærk: hvor det er angivet, hvis du ikke er sikker på de værdier, der skal vælges, vælg Vælg alle i listeboksen.
ParameterbeskrivelseStandardværdi for ABB-enheder
COM
Liste over tilgængelige kommunikationsporte ved opstart af Ekip Connect.
VIGTIGT: Hvis en ny adapter er blevet tilgængelig, mens Performing Ekip Connect, klik på Opdateringsporte.
Bemærk: vælg Vis kun ABB-taster for kun at vise porte med Ekip T&P-kommunikationsenheder.
-
Baudrate
Kommunikationshastighed (baudrate).19200 bit/sekund
ParitetInformationspakkefejlovervågningstilstande.SELV
TimeoutMaksimal ventetid på svar fra de enheder, der søges efter.100 ms
Adresser
Adresser til at søge efter kompatible enheder.
  • Vælg 1...31: begrænser Scanning til adresser fra 1 til 31
  • Scan reserverede parametre: udvider Scanning til adresser fra 248 til 254.
3, 4 og 247