Grænsefladebeskyttelsessystem

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse af værktøjet
IPS Interface Protection System-funktionen gør det muligt at håndtere fejl i installationer, som kan fungere takket være den energi produceret af vedvarende og lokale energikilder, især fraværet af strømforsyning, f.eks. på grund af en fejl på MV-spændingssiden.

Funktionen overholder standard CEI 0-16.
 

Beskrivelse af funktionen
Interface Protection System er en funktion, der overvåger installationer i realtid, som kan operere med energi fra vedvarende og lokale energikilder. Hvis der opstår en fejl i elnettet, især strømsvigt, beskytter funktionen installationen.

To scenarier håndteres:
  • enheden som hovednetafbryder (relæets auto-lukkende konfiguration ikke tilgængelig).
  • enhed som lokal generatorafbryder (relæ-automatisk genlukningskonfiguration tilgængelig).
Funktionen overholder standard CEI 0-16.
>> For detaljer om Interface Protection System-funktionen, henvises til dokumenterne 1SDH002043A1001-C tilgængelige her og 1SDH002129A1002 tilgængelige her.
 

Grænsefladebeskyttelsessystem i Ekip Connect
Fra Ekip Connect kan følgende operationer udføres:

  • Konfigurer funktionen hurtigt, dvs. installationsindstillinger, indstillinger for beskyttelsesenheder, ind- og udgange
 

Krav

Adgang til funktionen
Ubegrænset
Type af enheder, der understøtter funktionen
Ekip UP, EkipUP+
EnhedsstatusHvilken som helst for at konfigurere funktionen og gemme konfigurationen.
Forbundet og kommunikerende for at overføre konfigurationen til enheden.
Bemærk: det anbefales at holde sikringen åben under overførslen.
Typen af forbindelse til enhedenLokal forbindelse: forbindelse via Ekip T&P
Fjernforbindelse: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU kommunikationsmodul
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver, henvises til dokument 9AKK108467A9238, som findes her.
 

Hvordan det ser ud

Bemærk: følgende billede refererer til siden, der er synlig med et åbent/nyt projekt. Se Konfigurér funktionen Interface Protection System.
 protection system interface
Del
Beskrivelse
NedbrudKnap for at åbne et andet projekt eller oprette et nyt projekt.
Aktiver/DeaktiveretKnap for at aktivere/deaktivere funktionen. Den aktuelle status vises i [A].
Nulstil standardKnap for at nulstille parametrene til fabriksindstillinger.
SpareKnap for at gemme projektet på PC'en i .ips-format.
Bemærk: .ips-formatet er et proprietært format, der kun kan læses med Ekip Connect.
OverførselKnap til at overføre konfigurationen til enheden
Vis diagramvisning/Vis flisevisningKnap for at ændre udsigten over området [B].
EnFunktionsstatus
BElementsområdet skal konfigureres i flisevisning (standard) eller diagramvisning.
CAreal for parametrene for det element valgt i [B].
 

Konfigurér funktionen Interface Protection System

  1. Klik på Tools > Interface Protection System.
  2. For at starte et nyt projekt skal du vælge enhedstypen og derefter knappen for den funktion, enheden udfører, eller klikke på Åbn projekt for at åbne et tidligere gemt projekt.
  3. På den viste side, i området for de elementer, der skal konfigureres (se Sådan ser det ud), vælg det element, der skal konfigureres, og sæt parametrene.
  4. Klik på Aktiver for at aktivere funktionen.
  5. For at overføre konfigurationen til enheden, klik på Overfør.
Bemærk: For at overføre konfigurationen til sikringen anbefales det, at afbryderen er åben.
  1. Som også nævnt i beskeden, der vises på siden, skal du kontrollere, at enheden modtager status på sikringsafbryderen korrekt, dvs. at input 01 på Ekip Signaling 4k-modulet er tændt i fravær af spænding, og klik på Ja: ved afslutningen af overførslen kan en .pdf-fil med konfigurationsrapporten downloades.