Konfiguration

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunktioner

  • Se og rediger enhedsparametre i forhold til installationen, hvor enheden er installeret.
  • Se og rediger nogle interne konfigurationsparametre for enheden.
 

Hvordan det ser ud

page function
 
Beskrivelse af delen
EnFremdriftsbjælke til at læse værdier fra enheden. Dukker op, mens værdierne læses.
B
read icon: læser værdier fra enheden
write icon: skriver værdier til enheden
C
Parameterafsnit
expands icon : udvider afsnittet om parametre.
 collapses icon: Sammenklapper parametersektionen.
 
Rediger en parameter
  1. Udvid parametersektionen, der skal sættes: Ekip Connect læser værdierne fra enheden, statusbjælken vises.
  2. Indstil den ønskede værdi eller mulighed.
  3. For at overføre de indsatte værdier til enheden skal du klikke på download icon: en besked vises med resultatet af operationen.