Dataviseren

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse af funktionen
Data Viewer-funktionen giver dig mulighed for at se Data Logger-filerne, der er downloadet fra enheden, og analysere dataene.

 

Dataviseren i Ekip Connect
Følgende handlinger kan udføres fra Ekip Connect-værktøjet:

  • Åbn en optagelse oprettet med Datalogger-funktionen.
  • Analyser data med reference til tid eller frekvens for de enkelte strøm- og spændingsfaser.
  • Print en rapport.
  • Eksporter dataene.
 

Krav

Adgang til funktionenUbegrænset med den korrekte dataloggerfil.
Type af enheder, der understøtter funktionen
  • Ekstern enhed til afbrydere (f.eks. Ekip Up)
  • Sikringer
EnhedsstatusEnhver
Typen af forbindelse til enhedenEnhver
>> For flere detaljer om understøttede enheder og krav til hver enkelt, henvises til dokument ................ Tilgængelig her.


Hvordan det ser ud

Data viewer page
 
Del
Beskrivelse
EnÅben filsti
ÅbenKnap for at åbne en fil, der tidligere er downloadet via Data Logger-funktionen.
IndstillingerKnap til at konfigurere Data Viewer-indstillinger for palet, tykkelse, sigtekorsposition og synlighed i signalannotation.
B

Menu til at vælge typen af grafik, der skal vises:

CDatavisningsområde. Indholdet afhænger af typen af graf, der vælges i [B].
D

Handlingsknapper:

  • Print Report: genererer filrapporten med filinformation, grafen med de aktuelt viste signaler og detaljerede strøm- og spændingsværdier. Rapporten kan gemmes i .pdf format eller printes.
  • Eksportsignaler: eksporterer udvalgte strøm-, spændings- og digitale signaler i .csv format.
 

Tidsdomæne

Data viewer page
Beskrivelse af delen
En

Handlingsknapper i 4 forskellige kategorier;

Signalvinduesrelaterede operationer

  • expands icon: udvider grafens visningsområde på siden.
  • Signalinfo: viser/skjuler informationen om strømme / spændinger nederst i vinduet.
  • Split-diagram: adskiller/sammensmelter strøm- og spændingssignalgrafer.
  • Vis digitale signaler: giver dig mulighed for at vælge, hvilke typer digitale begivenheder der skal vises på grafen.
  • Rediger signaludtryk:

Signal-synlighedsoperationer

  • Flyt til højre - Flyt venstre: Knapper til at flytte det valgte signal i vinduet.
  • Zoom ind - Zoom ud: Knapper til at zoome ind - ud valgt signal i vinduet.

Cursor-relaterede operationer:

  • Cursors: For at tilpasse cursorindstillingen, så man kan indstille linked signal, sportype og delta.
  • Nulstil X-markør - Nulstil Y-markør: Knapper til at nulstille forudindstillede markører.

Aksemagterelaterede operationer:

  • Nulstil X-akse - Nulstil Y-akse: Knapper til at nulstille forudindstillede akser henholdsvis i grafen.
  • Nulstil alle akser: Knap for at nulstille alle forudindstillede akser i grafen.
BGraf med spændings- og strømbølgeformer registreret over tid. Hvis den er sat, viser den også digitale hændelsessignaler.
CRelateret reel dato og tidspunkt information om den indspilte fil.
DDynamisk ændring af informationsfanen relateret til tidsvindue og markør.
E

Menu til at vise/skjule strøm, spænding og digitale signaler i grafen:

  • edit icon: tillader dig at ændre, hvordan signalet vises i grafen
  • offset icon: tillader nulstilling af offsets
 

Frekvensdomæne

Data viewer frequency
 
Beskrivelse af delen
En

Handlingsknapper:

  • Expand Icon: udvider grafens visningsområde på siden.
  • Signalinfo: viser/skjuler informationen i [D].
  • Split-diagram: adskiller/sammensmelter strøm- og spændingssignalgrafer.
BGraf med det registrerede harmoniske spektrum af spænding og strøm. Det afhænger af, hvad der vælges i [E].
CKnapper til at indstille markøren.
DDetaljerede værdier af strømme/spændinger vises i grafen.
EKnapper til at vise strømme eller spændinger i grafen.
F

Menu til at vise/skjule strøm-/spændingssignaler i grafen:

  • Edit icon: tillader dig at ændre, hvordan signalet vises i grafen


Filinformation

Element
Beskrivelse
EnhedsnavnEnhedstype
Navn på kredsløbsafbrydermærkeTilpasset navn på enheden
DatoDato og tidspunkt for filen blev registreret på enheden
SamplingfrekvensSamplingfrekvens
NetværksfrekvensStandardfrekvensen for det elektriske netværk
Aktiv testsession
  • Sandt: indikerer, at begivenheden blev optaget under en testsession
  • Falsk: indikerer, at hændelsen blev optaget med enheden i driftstilstand
Åbn filSti, hvor den åbne fil gemmes
Slave-IDEnhedsidentifikationskode