Read the previous article
Bliv ejer
Baseret på den rolle, brugeren har for en given enhed, vil han have en række handlinger, som han kan udføre på enheden, uanset om den er tilsluttet pc'en eller ej.
| Beskrivelse af | handling |
|---|---|
| Bliv ejer | Hvis enheden endnu ikke har en ejer, kan brugeren bede om at få rollen. Det er nødvendigt at være tilsluttet enheden og have en internetforbindelse. |
| Kontakt ejer | Hvis enheden har en ejer, er det muligt at sende ham en anmodning. |
| Se brugerliste | Hvis brugeren har en ejer-/administratorrolle, er det muligt at se listen over brugere, der har en rolle for den valgte enhed. |
| Tilføj en bruger | Hvis brugeren har en ejer/admin-rolle, er det muligt at tildele en rolle til en bruger. |
| Rediger en bruger | Hvis brugeren har en ejer/administratorrolle, er det muligt at redigere den rolle, der er tildelt en bruger. |
| Slet en bruger | Hvis brugeren har en ejer/administrator-rolle, er det muligt at slette den rolle, der er tildelt en bruger. |
| Overfør ejerskabet | Hvis brugeren er ejer af en enhed, er det muligt at overføre ejerskabet til en anden bruger med administratorrolle. |
| Accepter / afvis ejerskabet | Hvis brugeren blev udpeget til at blive den nye ejer af en enhed, er det muligt at acceptere eller afvise anmodningen. |