For at få adgang til de avancerede funktioner i Ekip Connect, såsom dem der kræver en bestemt rolle, skal brugerne logge ind på MyABB i værktøjet.
MyABB fungerer som den delte tjeneste, der gør det muligt for brugere at autentificere sig på tværs af hele ABB's digitale økosystem ved at bruge de samme legitimationsoplysninger.
For brugere, der ikke allerede har en konto, kan registreringsprocessen igangsættes direkte i værktøjet ved at følge det udpegede registreringslink.
Tilmelding er helt gratis og henvender sig til både erhvervs- og private brugere.
Registreringskrav
E-mailadressen må ikke tidligere være blevet brugt til at registrere sig på MyABB.
Adgangskoden skal være mindst 8 tegn lang og indeholde 3 forskellige tegntyper: små/store bogstaver, tal eller symboler.
Adgangskoden kan ikke være den samme som de foregående 24.
Den minimale adgangskodevarighed er én dag, mens den maksimale er 365 dage.
Kontoen vil blive suspenderet efter seks forkerte forsøg; Brugere skal vente 30 minutter, før de forsøger at få adgang igen.
Multifaktorgodkendelse anbefales.
Logingyldighed i tilfælde af netværksmangel
For at lette brugen af Ekip Connect 3's avancerede funktioner selv i særlige situationer, hvor brugere har brug for arbejde uden internetforbindelse, giver Ekip Connect 3 brugerne mulighed for at gemme loginoplysninger offline i en periode på 14 dage.
Denne funktionalitet fungerer problemfrit uden at kræve brugerindgriben: ved vellykket login via MyABB gemmer Ekip Connect 3 de gemte oplysninger i en periode på 14 dage fra den seneste brugsinstans af værktøjet med en tilgængelig internetforbindelse.
Efter 14 dage, hvis brugerne ikke genopretter forbindelsen til internettet via Ekip Connect 3, vil de beholde adgangen til værktøjet, men vil ikke kunne benytte de avancerede funktioner, der kræver login.
Autentificering og sikkerhedspraksisSelvom MyABB håndhæver en minimumslængde på 8 tegn med kompleksitetskrav, anbefaler vi stærkere praksis:
Brug mindst 12 tegn for øget sikkerhed
Inkluder en blanding af store og små bogstaver, tal og symboler
Undgå personlige oplysninger eller ordbogsord
Del aldrig din adgangskode med kolleger
Skift adgangskode straks, hvis du mistænker kompromittering
Genbrug ikke tidligere 24 adgangskoder (systemhåndhævet)
Multifaktorautentificering (MFA)
Vi anbefaler kraftigt, at du aktiverer MFA på din MyABB-konto:
1. MFA-beskyttelse
• Tilføjer et andet lag af autentificering ud over adgangskoden
• Påkrævet ved adgang til ABB cloud-tjenester (Ability, Digital Manager)
• Forhindrer uautoriseret adgang, selv hvis adgangskoden kompromitteres,
2. Understøttede MFA-metoder
• Tidsbaserede engangsadgangskoder (TOTP) via autentificeringsapps
• SMS-beskeder til registreret mobiltelefon
3. Opsætningsinstruktioner
• I MyABB-kontoindstillinger: "Sikkerhed" → "Aktiver MFA"
• Vælg den foretrukne MFA-metode
• Gem backupkoder på et sikkert sted
• Test MFA med login før fuld aktivering
Sessionssikkerhed
MyABB-sessioner administreres automatisk:
30-dages autentificeringsgyldighed efter vellykket login
Automatisk timeout efter længere tids inaktivitet (anbefalet: 1 time)
Offline-login cachet i 14 dage til lokale operationer
Efter 14 dage uden internet: avancerede funktioner kræver genautentificering
Manuel logout tilgængelig i MyABB kontomenu
Overvågning af kontosikkerhed
Overvåg din MyABB-konto for mistænkelig aktivitet:
Tjek nylig loginaktivitet i MyABB-kontoindstillingerne
Gennemgå fanen "Aktive sessioner" for uventede lokationer/enheder
Rapportér mistænkelig aktivitet til ABB Support med det samme
Opdater adgangskode, hvis du opdager uautoriseret adgang
Tab af adgang
Hvis du mister adgangen til din MyABB-konto:
Brug linket "Glemt adgangskode" på MyABB-loginsiden
Følg e-mailverifikationsprocessen
Hvis e-mail ikke er tilgængelig, kontakt ABB Support med virksomhedsverifikation
Forvent 24-48 timer til kontogendannelsesprocessen