Forbindelsestilstande
Mulige forbindelser mellem enheden og Ekip Connect
Det er muligt at forbinde Ekip Connect til en enhed via:
- forbindelser via USB (Ekip Test & Programmering og Ekip Programming)
- forbindelser via serielt netværk (Modbus RS485)
- forbindelser via Ethernet-netværk (Modbus TCP, Ekip Link)
VIGTIGT: Når man tilslutter via USB, kan brug af andet tilbehør end dem fra ABB beskadige enheden.
Forbindelse via Ekip T&P og Ekip Programming
Denne arkitektur er til forbindelse via Ekip T&P og Ekip Programming-konvertere. For testfunktioner er det nødvendigt at tilslutte via Ekip T&P. Tilslut konverteren til en USB-port på computeren på den ene side og til frontstikket på enheden på den anden side.
VIGTIGT: brug kun kablerne, der følger med konverteren, til at forbinde til enheden. Brug ikke kabler ud over dem, der er medfølgende.
Forbindelse via seriel linje
Brug systemkommunikationsmoduler (f.eks. PR122/P med PR120/D-M-modul) eller integrerede systemer (f.eks. PR223EF).
Du har brug for en seriel linjekonverter til at konvertere RS485-linjen (enhedssiden) til den linje, der er tilgængelig på computeren (f.eks.: RS232, USB, Ethernet). Den anvendte kommunikationsprotokol er Modbus RTU.
Forbindelse til systembussen er påkrævet. Forbindelse til systembussen angives af W1 og W2 på enhedernes kredsløbsdiagram.
For detaljer om netværkskonfiguration, se venligst dokumentet "Communication via bus with ABB circuit breakers", som er tilgængeligt
her.
Forbindelse via Ethernet
VIGTIGT: For at forbinde til enheden skal Ekip Connect være forbundet til det samme Ethernet-netværk, som enheden er tilsluttet.For afbrydere bruges Ekip Com-kommunikationsmodulet til den relevante netværksprotokol (f.eks. Ekip Com Modbus TCP/IP og Ekip Com Ethernet/IP).
>> For detaljer om netværkskonfiguration, henvises til dokumentet "Communication via bus with ABB circuit breakers", tilgængeligt her.For andre enheder udstyret med en Ethernet-port skal Ethernet-kablet forbindes direkte til enheden.