Διαχείριση αρχείων

This article has been translated automatically. See the original version.

Περιγραφή της λειτουργίας

Η λειτουργία Διαχείριση αρχείων καθιστά δυνατή την εξαγωγή των παραμέτρων που έχουν διαμορφωθεί σε μια συσκευή, την αποθήκευση τους στον υπολογιστή και στη συνέχεια την εισαγωγή τους σε άλλη συσκευή του ίδιου τύπου για διευκόλυνση της διαμόρφωσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αυτό είναι εγγυημένο ότι λειτουργεί μόνο μεταξύ συσκευών με την ίδια διαμόρφωση (έκδοση, συσκευές προστασίας, λειτουργίες και πακέτα). Διαφορετικά, ορισμένες διαμορφώσεις/παράμετροι ενδέχεται να μην μεταφερθούν. Η μεταφορά δεν περιλαμβάνει ενεργοποίηση πακέτων Marketplace.
Σημείωση: δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο εξαγόμενο αρχείο. Για να εξαγάγετε και να προβάλετε παραμέτρους διαμόρφωσης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αναφορές (βλ. Αναφορές).
 
Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή ενός αρχείου διαμόρφωσης που δημιουργείται με το DocWeb για να ορίσετε ορισμένες παραμέτρους συσκευής που διαχειρίζεται επίσης το Ekip Connect.
 

Απαιτήσεις

Πρόσβαση στη λειτουργίαΧωρίς περιορισμούς
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
  • Εξωτερική μονάδα για διακόπτες κυκλώματος (π.χ. Ekip Up)
  • Διακόπτες κυκλώματος
  • Μετρητές ενέργειας (μόνο M4M)
  • Σταθμός
  • Αποζεύκτες ασφαλειών, διακόπτες εναλλαγής
Κατάσταση συσκευήςΣύνδεση και επικοινωνία
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευήΣύνδεση μέσω Ekip T&P, Ekip Programming και USB Type-C (όπου υποστηρίζεται)
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.
 

Πώς μοιάζει

File manager page
 
ΜέροςΠεριγραφή
AΛειτουργία διαχείρισης αρχείων
BΚουμπιά ενεργειών
 

Εξαγωγή του αρχείου ρυθμίσεων

  1. Με τη συσκευή ήδη διαμορφωμένη, συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Διαχείριση αρχείων.
  2. Στο αρχείο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Εξαγωγή.
  3. Επιλέξτε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο: Ekip Connect δημιουργεί και αποθηκεύει ένα αρχείο .enc με όνομα σύμφωνα με την ακόλουθη Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS σύνταξης.
Σημείωση: η μορφή .enc είναι μια ιδιόκτητη μορφή που μπορεί να διαβαστεί μόνο με το Ekip Connect.
 

Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων

  1. Με τη συσκευή που πρόκειται να ρυθμιστεί συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Διαχείριση αρχείων.
  2. Στο αρχείο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Εισαγωγή.
  3. Επιλέξτε το αρχείο .enc που θα εισαχθεί.
  4. Για να επιλέξετε ποιες ρυθμίσεις θα εισαγάγετε, κάντε κλικ στο Φίλτρο, καταργήστε την επιλογή των ρυθμίσεων που δεν θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο Εισαγωγή. Διαφορετικά, για να εισαγάγετε όλες τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Εισαγωγή όλων: Το Ekip Connect εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις που εμπλέκονται στην εισαγωγή, με την τιμή εισαγωγής και την τιμή στη συσκευή πριν και μετά την εισαγωγή
  5. Ελέγξτε ότι κάθε ρύθμιση έχει εισαχθεί σωστά. Εάν η ρύθμιση έχει εισαχθεί σωστά, το icon εικονίδιο εμφανίζεται στη στήλη Σε συγχρονισμό .
  6. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
  7. Εάν κάποιες ρυθμίσεις δεν εισήχθησαν σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας μόνο τις ρυθμίσεις που δεν εισήχθησαν. Εάν η εισαγωγή αποτύχει, επικοινωνήστε με την ABB.
 

Εισαγάγετε ένα αρχείο DOC

  1. Με τη συσκευή που πρόκειται να ρυθμιστεί συνδεδεμένη και επικοινωνεί μαζί Ekip Connect, κάντε κλικ στο Εργαλεία > Διαχείριση αρχείων.
  2. Στο αρχείο DOC, κάντε κλικ στο Εισαγωγή.
  3. Επιλέξτε το .doc αρχείο που θα εισαχθεί.
  4. Για να επιλέξετε ποιες ρυθμίσεις θα εισαγάγετε, κάντε κλικ στο Φίλτρο, καταργήστε την επιλογή των ρυθμίσεων που δεν θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο Εισαγωγή. Διαφορετικά, για να εισαγάγετε όλες τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Εισαγωγή όλων: Το Ekip Connect εμφανίζει όλες τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, με την εισαγόμενη τιμή και την τιμή στη συσκευή πριν και μετά την εισαγωγή.
  5. Για να διακόψετε τη ρύθμιση, κάντε κλικ στο X για να κλείσετε το παράθυρο, διαφορετικά κάντε κλικ στο Next: Ekip Connect γράφει τις τιμές των ρυθμίσεων στη συσκευή επικοινωνίας.