Προσαρμοσμένη λογική

This article has been translated automatically. See the original version.

Περιγραφή του εργαλείου

 

Το εργαλείο Custom Logic σάς επιτρέπει να δημιουργείτε τις δικές σας λογικές για διάφορες εφαρμογές μεταξύ συσκευών με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου σε πολύπλοκο προγραμματισμό και επιπλέον καλωδίωση και την κατάργηση της ανάγκης για εξωτερικούς ελεγκτές.

 

Οι πιο σημαντικές δυνατότητες που διαθέτει το εργαλείο είναι οι εξής:

  • Δεν απαιτείται σύνδεση με διακόπτες κυκλώματος κατά τον προγραμματισμό, διασφαλίζοντας την άνεση και την ασφάλεια του χειριστή.

  • Δημιουργία ευέλικτων λογικών χρησιμοποιώντας μια οπτική προσέγγιση βασισμένη σε μπλοκ σε καμβά.

  • Σύστημα λογικής επικύρωσης για την ελαχιστοποίηση του σφάλματος χρήστη.

 

Απαιτήσεις

 
Πρόσβαση στη λειτουργία
Απεριόριστος. Για τη μεταφορά στη συσκευή, απαιτείται πακέτο Custom Logic, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε και να ενεργοποιήσετε στο Marketplace.
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργίαΔιακόπτης κυκλώματος Emax 3
Κατάσταση συσκευήςΟποιοδήποτε, για να διαμορφώσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση.
Συνδέεται και επικοινωνεί για τη μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή.
Σημείωση: συνιστάται να διατηρείτε τον διακόπτη κυκλώματος σε ανοιχτή κατάσταση κατά τη μεταφορά.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευήΤοπική σύνδεση: σύνδεση μέσω USB Type-C

 

Δημιουργία έργου προσαρμοσμένης λογικής

Ανοίξτε το λογισμικό Ekip Connect και κάντε κλικ στο Εργαλεία -> Προσαρμοσμένη λογική.

How to create a Custom Logic project

 

Η κύρια σελίδα του εργαλείου εξυπηρετεί το σκοπό του σχεδιασμού σε επίπεδο εγκατάστασης της λογικής στην οποία εισάγονται οι συσκευές που εμπλέκονται στην προσαρμοσμένη λογική σε σχηματική προβολή. Επίσης η διαχείριση αρχείων του έργου γίνεται σε αυτό το επίπεδο:

 

How to create a Custom Logic project

 

Περιγραφή εξαρτήματος
A

Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση έργων και αρχείων:
• Νέο έργο -> Ξεκινήστε ένα νέο έργο.

• Άνοιγμα έργου -> Άνοιγμα υπάρχοντος έργου.

• Αποθήκευση έργου -> Αποθηκεύστε το έργο σε ένα υπάρχον αρχείο έργου.

• Αποθήκευση έργου ως -> Αποθηκεύστε το έργο σε νέο αρχείο έργου.

• Εκτύπωση -> Εκτυπώστε ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες και το υλικό του έργου.

• Bill Of Materials -> Λίστα υλικών ταξινομημένων σε τύπους υλικού, λογισμικού και μονάδων ταξιδιού, που απαιτούνται για τη  διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της λογικής στη συσκευή.

• Πληροφορίες συστήματος -> Εμφανίζει το ιστορικό όλων των λήψεων και μεταφορτώσεων της λογικής για τις συσκευές που υπάρχουν στο έργο.

• Άνοιγμα προτύπου -> Ανοίγει μια λίστα με προδιαμορφωμένα λογικά έργα που μπορούν να μεταφορτωθούν απευθείας στις συσκευές. (Ερχομαι συντομα)

BΛίστα συσκευών που μπορούν να εμπλακούν στη λογική. Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή ή σύρετέ την και αποθέστε την στον καμβά για να την εισαγάγετε στο έργο.
C

Καμβάς έργου -> Χρησιμοποιείται για τη γραφική αναπαράσταση του έργου προσαρμοσμένης λογικής. Είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα μιας γραμμής του φυτού ή ένα σχηματικό που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση ολόκληρου του συστήματος. Υπάρχουν πολλές επιλογές για επεξεργασία στον καμβά του έργου:

• Wire -> Σχεδιάζει μια γραμμή και μια σύνδεση μεταξύ αντικειμένων.

• Busbar -> Σχεδιάζει μια παχύτερη γραμμή και σύνδεση μεταξύ αντικειμένων. 

• Προσθήκη εικόνας -> Εισάγει μια εξωτερική εικόνα.

• Προσθήκη σημείωσης -> Εισάγει μια αυτοκόλλητη σημείωση.

• Μεγέθυνση, σμίκρυνση και προσαρμογή σε στοιχεία -> Προσαρμόστε τη γραφική προβολή των στοιχείων στον καμβά του έργου.

 

Σημείωση: Το έργο που σχεδιάστηκε στον καμβά είναι απλώς μια γραφική αναπαράσταση και δεν ορίζει καμία συμπεριφορά της λογικής.

DΛίστα ηλεκτρικών στοιχείων που μπορούν να προστεθούν στον καμβά του έργου. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ή σύρετέ το και αποθέστε το στον καμβά για να το εισαγάγετε στο έργο.

 

Για να δημιουργήσετε μια λογική για μια συσκευή, σύρετε και αποθέστε στον καμβά έργου μια συσκευή από τη λίστα. Στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε την εντολή "Άνοιγμα έργου" (ή διπλό αριστερό κλικ στην εικόνα της συσκευής):

 

How to create a Custom Logic project

 

Τώρα ανοίγει η σελίδα προγραμματισμού. Μέσα σε αυτήν την όψη είναι δυνατή η υλοποίηση της λογικής για την επιλεγμένη συσκευή:
 

How to create a Custom Logic project

 

Περιγραφή εξαρτήματος
A

Λειτουργίες λογικού σχεδιασμού:

• Επιστροφή -> Επιστροφή στην κεντρική σελίδα.

• Λήψη από τη συσκευή -> Διαβάζει τη λογική που υπάρχει στη συνδεδεμένη συσκευή για προβολή και επεξεργασία από τον χρήστη.

• Μεταφόρτωση στη συσκευή -> Μεταφέρει τη σχεδιασμένη λογική στη συνδεδεμένη συσκευή.

• Check Logic -> Εκτελεί μια σειρά ελέγχων στη λογική που έχει σχεδιαστεί ως προς τη σύνταξη που χρησιμοποιείται και τους περιορισμούς μνήμης της συσκευής.

B

Όψεις λογικής σχεδίασης:

• Επεξεργασία προβολής -> Εμφανίζει τον κύριο καμβά προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της λογικής.

• Προβολή υψηλού επιπέδου -> Εμφανίζει ολόκληρη τη λογική που έχει σχεδιαστεί, δίνοντας έμφαση στις διασυνδέσεις μεταξύ των λογικών μπλοκ.

• Ρυθμίσεις -> Εμφανίζει τη λίστα με την προγραμματιζόμενη κατάσταση, τις φυσικές εξόδους και τις καθυστερήσεις παρακολούθησης που έχουν προγραμματιστεί στην τρέχουσα λογική.

C

Λογικά στοιχεία:

• Είσοδοι -> Λίστα μεταβλητών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατάσταση σήματος εισόδου για ένα λογικό μπλοκ.

• Τελεστές -> Λίστα μπλοκ που περιέχουν υπολογιστικές συναρτήσεις που εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες εισόδους με σκοπό την παροχή σήματος εξόδου.

• Έξοδοι -> Λίστα σημάτων εξόδου ομαδοποιημένων σε ψηφιακές εξόδους "Ekip Signalling", γενικές εξόδους "PLC Out"  και εσωτερικές "Προσωρινές" εξόδους. 

 

Σύρετε και αποθέστε ή κάντε διπλό αριστερό κλικ σε ένα στοιχείο για να το εισαγάγετε στον καμβά προγραμματισμού.

D

Καμβάς προγραμματισμού -> Χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της λογικής για την επιλεγμένη συσκευή. Η κύρια αρχή του σχεδιασμού είναι οι «Κανόνες», που αντιπροσωπεύουν μικρά λογικά μπλοκ, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί τη λογική που θα μεταφερθεί στη συσκευή. Στο επάνω μέρος του καμβά, υπάρχουν διάφορες λειτουργίες:

• Προσθήκη κανόνα -> Εισάγει έναν νέο κανόνα στη λογική.

• Remove Rule -> Διαγράφει τον επιλεγμένο κανόνα.

• Μετακίνηση κανόνα αριστερά, μετακίνηση κανόνα δεξιά -> Επεξεργαστείτε τη θέση των κανόνων στη λογική.

• Προσθήκη σημείωσης -> Εισάγει μια αυτοκόλλητη σημείωση στον κανόνα.

• Κανόνας διάταξης -> Οργανώνει αυτόματα τη διάταξη του κανόνα, βελτιστοποιώντας το χώρο στον καμβά.

• Μεγέθυνση, σμίκρυνση και προσαρμογή σε στοιχεία ->  Προσαρμόστε τη γραφική προβολή των στοιχείων στον καμβά προγραμματισμού.

• Έναρξη εντοπισμού σφαλμάτων -> Ξεκινά μια προσομοίωση εκτός σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της λογικής που δημιουργήθηκε χωρίς να χρειάζεται να τη μεταφέρετε στη συσκευή. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στις εισόδους για να τους δώσει μια τιμή και να παρατηρήσει πώς συμπεριφέρονται οι έξοδοι.

 • Διακοπή εντοπισμού σφαλμάτων -> Σταματά την προσομοίωση.

 • Ρυθμίσεις εντοπισμού σφαλμάτων -> Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονικού βήματος της προσομοίωσης και του χρόνου διακοπής.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και μια λεπτομερή περιγραφή του εργαλείου, συμβουλευτείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του προσαρμοσμένου λογικού εργαλείου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω:

Εγχειρίδιο χρήστη Cusom Logic

 

Πρότυπα ATS

Το πρότυπο ATS είναι μια λύση ενεργειακού αυτοματισμού υψηλής απόδοσης που είναι εύκολη στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση και προγραμματίζεται στις συσκευές χρησιμοποιώντας το Custom Logic Tool. Σκοπός του είναι να παρέχει έτοιμη προς χρήση λογική που ανεβάζει αυτόματα μια προρυθμισμένη ρύθμιση και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσει τη σωστή συμπεριφορά του επιλεγμένου προτύπου ATS. Μέσα στο εργαλείο Custom Logic, μπορείτε να επιλέξετε από δύο διαθέσιμα πρότυπα, καθένα από τα οποία παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης:
 1. Κύρια - Γεννήτρια Κλείσιμο Μετάβασης

 2. Κύρια - Γεννήτρια Ανοιχτή Μετάβαση

Για κάθε Πρότυπο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο διαθέσιμες διαμορφώσεις:
 ένα. Λογική ελεγχόμενη από Ekip Signalling 4K

 β. Λογική ελεγχόμενη από το Lite Panel Pro

 

Περιήγηση

Αποκτήστε πρόσβαση στα πρότυπα ATS εισάγοντας το εργαλείο προσαρμοσμένης λογικής, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα προτύπου" και επιλέγοντας το επιθυμητό πρότυπο που θα χρησιμοποιήσετε.

 

 

Αφού ανοίξετε το πρότυπο, μπορείτε να εκτελέσετε λεπτομερή ρύθμιση των Thresholds,  Synchrocheck (εάν υπάρχει) και Time Delays. Αφού επιλέξετε τις επιθυμητές παραμέτρους, συνδεθείτε σε έναν διακόπτη κυκλώματος Emax 3  και κάντε κλικ στο «Μεταφόρτωση προτύπου». Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ρόλο που θέλετε να αναλάβει ο διακόπτης κυκλώματος στη διαμόρφωση ATS, ελέγξτε τον λογαριασμό υλικών και κάντε κλικ στο "Μεταφόρτωση".

 

 

Στη συνέχεια, μεταφορτώστε όλους τους υπόλοιπους ρόλους στους αντίστοιχους διακόπτες κυκλώματος, έως ότου όλες οι εικόνες του διακόπτη στη σελίδα προτύπου γίνουν πράσινες.

 

 

Εάν θέλετε να αναλύσετε το έργο προσαρμοσμένης λογικής του προτύπου ή ακόμα και να το χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για τα δικά σας έργα, κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα έργου" για να αποκτήσετε πρόσβαση και να το τροποποιήσετε όπως επιθυμείτε.

 

 

Εάν θέλετε να διαβάσετε παραμέτρους όπως Thresholds, Synchrocheck (εάν υπάρχει) και Time Delays από έναν διακόπτη κυκλώματος Emax 3 στον οποίο είχε προηγουμένως μεταφορτωθεί το πρότυπο, συνδεθείτε με τη συσκευή μέσω USB Type-C, εκτελέστε το Scanning και κάντε κλικ στο "Download Template". Επαναλάβετε αυτή τη λειτουργία σε όλες τις συσκευές που έχουν ρόλους του ίδιου προτύπου.

 

 

Εάν κατά τη διάρκεια ζωής του διακόπτη κυκλώματος, η λειτουργία του προτύπου ATS αλλάξει κατά λάθος, κατεβάστε το πρότυπο ακολουθώντας τις οδηγίες που εξηγούνται παραπάνω. Εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των επιθυμητών παραμέτρων και αυτών που υπάρχουν στη συσκευή, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος στο κάτω μέρος της προβολής που δείχνει τις ακριβείς τροποποιημένες παραμέτρους και προτείνει την εκ νέου μεταφόρτωση του προτύπου.