Die Dateimanager-Funktion ermöglicht es, die auf einem Gerät konfigurierten Parameter zu exportieren, auf dem PC zu speichern und dann in ein anderes Gerät desselben Typs zu importieren, um die Konfiguration zu erleichtern.
WICHTIG: Das funktioniert nur garantiert zwischen Geräten mit derselben Konfiguration (Release-, Schutzgeräte, Funktionen und Pakete). Andernfalls werden einige Konfigurationen/Parameter möglicherweise nicht übertragen. Die Übertragung beinhaltet nicht die Aktivierung von Paketen im Marktplatz. Hinweis: Die exportierte Datei kann nicht konsultiert werden. Um Konfigurationsparameter zu exportieren und anzuzeigen, verwenden Sie die Funktion Berichte (siehe Berichte).
Es ist auch möglich, eine mit DocWeb generierte Konfigurationsdatei zu importieren, um bestimmte Geräteparameter festzulegen, die ebenfalls von Ekip Connect verwaltet werden.
Anforderungen
Zugang zur Funktion
Uneingeschränkt
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
Leistungsschalter
Energiemesser (nur M4M)
Bahnhof
Sicherungstrenner, Umschaltschalter
Gerätestatus
Verbunden und kommunizierend
Art der Verbindung mit dem Gerät
Verbindung über Ekip T&P, Ekip Programming und USB Type-C (wo unterstützt)
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das hier verfügbare Dokument 9AKK108467A9238.
Wie es aussieht
Teil
Beschreibung
A
Dateimanager-Modus
B
Aktionstasten
Exportiere die Einstellungsdatei
Da das Gerät bereits konfiguriert, verbunden und mit Ekip Connect kommuniziert, klicke auf Tools > Dateimanager.
Klicke in der Einstellungsdatei auf Exportieren.
Wählen Sie aus, wo die Datei gespeichert werden soll: Ekip Connect erzeugt und speichert eine .enc-Datei, die nach folgender Syntax benannt Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS.
Hinweis: Das .enc-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann.
Importiere eine Einstellungsdatei
Wenn das zu konfigurierende Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicke auf Tools > Dateimanager.
In der Einstellungsdatei klicken Sie auf Importieren.
Wählen Sie die zu importierende .enc-Datei aus.
Um auszuwählen, welche Einstellungen importiert werden soll, klicken Sie auf Filter, deaktivieren Sie die Einstellungen, die Sie nicht importieren möchten, und klicken Sie auf Import. Andernfalls klickt man, um alle Einstellungen zu importieren: Ekip Connect zeigt alle Einstellungen des Imports an, mit dem importierten Wert und dem Wert auf dem Gerät vor und nach dem Import
Überprüfen Sie, ob jede Einstellung korrekt importiert wurde. Wenn die Einstellung korrekt importiert wurde, erscheint das Symbol in der Spalte In Sync .
Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Einstellungen nicht korrekt importiert wurden, wiederholen Sie das Verfahren, indem Sie nur die Einstellungen importieren, die nicht importiert wurden. Wenn der Import fehlschlägt, kontaktiere ABB.
Importiere eine DOC-Datei
Wenn das zu konfigurierende Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicken Sie auf Tools > Dateimanager.
Klicke in der DOC-Datei auf Import.
Wählen Sie die .doc Datei aus, die importiert werden soll.
Um auszuwählen, welche Einstellungen importiert werden soll, klicken Sie auf Filter, deaktivieren Sie die Einstellungen, die Sie nicht importieren möchten, und klicken Sie auf Import. Ansonsten klicken Sie zum Importieren aller Einstellungen auf Alle importieren: Ekip Connect zeigt alle importierten Einstellungen an, mit dem importierten Wert und dem Wert auf dem Gerät vor und nach dem Import.
Um die Einstellung zu unterbrechen, klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen, ansonsten klicken Sie auf Next: Ekip Connect schreibt die Werte der Einstellungen auf das kommunizierende Gerät.