Filbehandler

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse av funksjonen

Filbehandlingsfunksjonen gjør det mulig å eksportere parameterne som er konfigurert på en enhet, lagre dem på PC-en og deretter importere dem til en annen enhet av samme type for å lette konfigurasjonen.
VIKTIG: dette er kun garantert å fungere mellom enheter med samme konfigurasjon (release, beskyttelsesenheter, funksjoner og pakker). Ellers kan noen konfigurasjoner/parametere ikke overføres. Overføringen inkluderer ikke aktivering av pakker i Marketplace.
Merk: den eksporterte filen kan ikke konsulteres. For å eksportere og se konfigurasjonsparametere, bruk Rapporter-funksjonen (se Rapporter).
 
Det er også mulig å importere en konfigurasjonsfil generert med DocWeb for å sette visse enhetsparametere som også administreres av Ekip Connect.
 

Krav

Tilgang til funksjonenUbegrenset
Type enheter som støtter funksjonen
  • Ekstern enhet for sikringer (f.eks. Ekip Up)
  • Sikringer
  • Energimålere (kun M4M)
  • Stasjon
  • Sikringsavkoblinger, omkoblingsbrytere
EnhetsstatusTilkoblet og kommunikasjon
Type tilkobling til enhetenTilkobling via Ekip T&P, Ekip Programming og USB Type-C (der det støttes)
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav for hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.
 

Hvordan det ser ut

File manager page
 
DelBeskrivelse
AFilbehandlingsmodus
BHandlingsknapper
 

Eksporter innstillingsfilen

  1. Med enheten allerede konfigurert, koblet til og kommuniserer med Ekip Connect, klikk på Verktøy > Filbehandling.
  2. I Innstillinger-filen, klikk på Eksporter.
  3. Velg hvor filen skal lagres: Ekip Connect genererer og lagrer en .enc-fil navngitt etter følgende syntaks Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS.
Merk: .enc-formatet er et proprietært format som kun kan leses med Ekip Connect.
 

Importer en innstillingsfil

  1. Med enheten som skal konfigureres koblet til og kommuniserer med Ekip Connect, klikk på Verktøy > Filbehandling.
  2. I Innstillinger-filen, klikk på Importer.
  3. Velg .enc-filen som skal importeres.
  4. For å velge hvilke innstillinger som skal importeres, klikk på Filter, fjern haken for innstillingene du ikke ønsker å importere, og klikk på Importer. Ellers, for å importere alle innstillinger, klikk på Importer alle: Ekip Connect viser alle innstillinger involvert i importen, med den importerte verdien og verdien på enheten før og etter importen
  5. Sjekk at hver innstilling er importert riktig. Hvis innstillingen er importert korrekt, icon vises ikonet i kolonnen In Sync .
  6. Klikk på Neste.
  7. Hvis noen innstillinger ikke ble importert korrekt, gjenta prosedyren ved å importere kun de innstillingene som ikke ble importert. Hvis importen mislykkes, kontakt ABB.
 

Importer en DOC-fil

  1. Når enheten som skal konfigureres er koblet til og kommuniserer med Ekip Connect, klikk på Verktøy > Filbehandling.
  2. I DOC-filen, klikk på Importer.
  3. Velg filen .doc som skal importeres.
  4. For å velge hvilke innstillinger som skal importeres, klikk på Filter, fjern haken for innstillingene du ikke ønsker å importere, og klikk på Importer. Ellers, for å importere alle innstillinger, klikk på Importer alle: Ekip Connect viser alle importerte innstillinger, med den importerte verdien og verdien på enheten før og etter importen.
  5. For å avbryte innstillingen, klikk X for å lukke vinduet, ellers klikk på Neste: Ekip Connect skriver innstillingsverdiene til den kommuniserende enheten.