Το Ekip Connect είναι το λογισμικό της ABB για τη διασύνδεση συσκευών χαμηλής τάσης συμβατών με την ABB μέσω υπολογιστή. Σας επιτρέπει να διαμορφώνετε, να παρακολουθείτε, να ελέγχετε και να δοκιμάζετε συσκευές.
Το Ekip Connect μπορεί να συνδεθεί με συσκευές μέσω USB, σειριακού δικτύου ή δικτύου Ethernet. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της μπροστινής υποδοχής δοκιμής ή μέσω μονάδων επικοινωνίας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα συσκευών μπορούν να διαμορφωθούν μόνο με το Ekip Connect
Λειτουργίες Ekip Connect
Το Ekip Connect, ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες:
Παρακολουθήστε την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής και καταγράψτε πληροφορίες.
Εκτελέστε τη λειτουργία, επαναφορά, εντολές σηματοδότησης κ.λπ.
Διαμορφώστε τις εκδόσεις προστασίας και τις συσκευές με προσαρμοσμένες παραμέτρους και λογική.
Λήψη πληροφοριών από εκδόσεις που είναι εξοπλισμένες με καταγραφικό δεδομένων.
Δημιουργήστε αναφορές επικοινωνίας.
Αποθήκευση και επαναφορά διαμορφώσεων.
Εκτελέστε δοκιμές στις εκδόσεις.
Ενημερώστε το υλικολογισμικό των συνδεδεμένων συσκευών, μονάδων και αξεσουάρ.
Προβάλετε, διαχειριστείτε και ενεργοποιήστε πακέτα λογισμικού από το ABB Marketplace για να ενεργοποιήσετε νέες λειτουργίες σε συσκευές.
Διεπαφή
Περιοχή
Περιγραφή
A
Scanning: σελίδα για σάρωση συσκευών (Εισαγωγή). Συσκευές: λίστα συσκευών που εντοπίστηκαν από τη σάρωση, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε μια άλλη συσκευή για επικοινωνία χωρίς να μετακινηθείτε από την τρέχουσα σελίδα.
B
Συνοπτικές πληροφορίες της συσκευής επικοινωνίας:
Προσαρμοσμένο όνομα συσκευής (παράμετρος Όνομα ετικέτας CB επεξεργάσιμο στην κλασική προβολή > Διαμόρφωση μονάδας > Προσαρμόσιμες πληροφορίες)
Τύπος συσκευής (η παράμετρος CB Type είναι επίσης ορατή στην κλασική προβολή > Πληροφορίες > Γενικές παράμετροι)
Αναγνωριστικό οικογένειας συσκευών
Κατάσταση συσκευής:
: βρέθηκε αλλά η σύνδεση δεν έχει ακόμη καθοριστεί
/ (εναλλάξ): συνδεδεμένο και λειτουργεί κανονικά
/ (εναλλάξ): συνδεδεμένο αλλά με ενεργούς συναγερμούς
: αποσυνδεδεμένο
C
Διαθέσιμες σελίδες για τη συσκευή επικοινωνίας (Επικοινωνία με συσκευές). Σημείωση: οι σελίδες εμφανίζονται μόνο εάν υπάρχει συσκευή που επικοινωνεί.
D
Marketplace: σελίδα για αγορά, προβολή και εγκατάσταση πακέτων λογισμικού για τη συσκευή (Marketplace). Εργαλεία: σελίδα για πρόσβαση στα εργαλεία Ekip Connect.
E
Επάνω γραμμή με κουμπιά:
: για να υποβάλετε σχόλια
: Για να επαληθεύσετε τον εαυτό σας, μάθετε τον ενεργοποιημένο ρόλο και τη διάρκεια, ζητήστε έναν ρόλο και αποσυνδεθείτε.
: για να ανοίξετε την περιοχή ειδοποιήσεων για ενημερώσεις, ειδήσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, εκπτώσεις και ευκαιρίες αγοράς.
: για να ανοίξετε το Εγχειρίδιο βοήθειας για να δείτε την τεκμηρίωση
: για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων λογισμικού, συγκεκριμένα:
Ενημερώστε το λογισμικό και πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού για συσκευές.
Μάθετε την έκδοση λογισμικού, την άδεια χρήσης, τις νομικές σημειώσεις και τη λίστα των στοιχείων ανοιχτού κώδικα.
F
Περιοχή εργασίας που συμπληρώνεται σύμφωνα με την επιλεγμένη σελίδα.
Περιοχή μηνυμάτων Για να εμφανίσετε την περιοχή μηνυμάτων, κάντε κλικ στοΠροβολή και ενεργοποιήστε την Κάτω περιοχή.
Η περιοχή μηνυμάτων εμφανίζει μηνύματα που αποστέλλονται σε συσκευές.
Είναι δυνατές οι ακόλουθες λειτουργίες:
Κουμπί
Λειτουργία
Καθαρισμός όλων
Διαγράφει τη λίστα μηνυμάτων.
Σφάλματα
Εμφανίζει/αποκρύπτει τα μηνύματα σφάλματος.
Προειδοποιήσεις
Εμφανίζει/αποκρύπτει τα προειδοποιητικά μηνύματα.
Μηνύματα
Εμφανίζει/αποκρύπτει τα ενημερωτικά μηνύματα.
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Το Ekip Connect μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.
Ο υπολογιστής χρειάζεται μόνο να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο για τις ακόλουθες λειτουργίες:
Εκτελέστε έλεγχο ταυτότητας για το Ekip Connect, μετά τον οποίο ο χρήστης παραμένει πιστοποιημένος για 30 ημέρες, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Αγοράστε ένα πακέτο στο Marketplace.
Ενεργοποιήστε ένα πακέτο στη συσκευή από το Marketplace.
Δείτε τις άδειες χρήσης που είναι διαθέσιμες στον χρήστη και σχετίζονται με τη συνδεδεμένη συσκευή.