Gerenciador de Arquivos

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Descrição da função

A função Gerenciador de Arquivos possibilita exportar os parâmetros configurados em um dispositivo, salvá-los no PC e então importá-los para outro dispositivo do mesmo tipo para facilitar a configuração.
IMPORTANTE: isso só garante que funcionará entre dispositivos com a mesma configuração (release, dispositivos de proteção, funções e pacotes). Caso contrário, algumas configurações/parâmetros podem não ser transferidos. A transferência não inclui a habilitação de pacotes no Marketplace.
Nota: o arquivo exportado não pode ser consultado. Para exportar e visualizar parâmetros de configuração, utilize a função Relatórios (veja Relatórios).
 
Também é possível importar um arquivo de configuração gerado com o DocWeb para definir certos parâmetros do dispositivo, também gerenciados pelo Ekip Connect.
 

Requisitos

Acesso à funçãoIrrestritos
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
  • Disjuntores
  • Medidores de energia (apenas M4M)
  • Estação
  • Desconectores de fusíveis, interruptores de troca
Status do dispositivoConectados e comunicando-se
Tipo de conexão com o dispositivoConexão via Ekip T&P, Ekip Programming e USB Type-C (quando suportado)
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
 

Como é

File manager page
 
ParteDescrição
AModo Gerenciador de Arquivos
BBotões de ação
 

Exportar o arquivo de configurações

  1. Com o dispositivo já configurado, conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Gerenciador de Arquivos.
  2. No arquivo de Configurações, clique em Exportar.
  3. Selecione onde salvar o arquivo: Ekip Connect gera e salva um arquivo .enc nomeado segundo a seguinte Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS sintática.
Nota: o formato .enc é proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
 

Importar um arquivo de configurações

  1. Com o dispositivo configurado conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Gerenciador de Arquivos.
  2. No arquivo de Configurações, clique em Importar.
  3. Selecione o arquivo .enc a ser importado.
  4. Para selecionar quais configurações importar, clique em Filtro, desmarque as configurações que você não deseja importar e clique em Importar. Caso contrário, para importar todas as configurações, clique em Importar tudo: Ekip Connect exibe todas as configurações envolvidas na importação, com o valor importado e o valor no dispositivo antes e depois da importação
  5. Verifique se cada configuração foi importada corretamente. Se a configuração for importada corretamente, o icon ícone aparece na coluna Em Sincronia .
  6. Clique em Próximo.
  7. Se alguma configuração não foi importada corretamente, repita o procedimento importando apenas aquelas que não foram importadas. Se a importação falhar, entre em contato com a ABB.
 

Importar um arquivo DOC

  1. Com o dispositivo a ser configurado conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Gerenciador de Arquivos.
  2. No arquivo DOC, clique em Importar.
  3. Selecione o arquivo .doc a ser importado.
  4. Para selecionar quais configurações importar, clique em Filtro, desmarque as configurações que você não deseja importar e clique em Importar. Caso contrário, para importar todas as configurações, clique em Importar tudo: o Ekip Connect exibe todas as configurações importadas, com o valor importado e o valor no dispositivo antes e depois da importação.
  5. Para interromper a configuração, clique em X para fechar a janela, caso contrário clique em Próximo: Ekip Connect escreve os valores das configurações no dispositivo que se comunica.