Περιγραφή της λειτουργίας Το ενσωματωμένο ATS είναι μια λειτουργία που παρακολουθεί το σύστημα σε πραγματικό χρόνο και αν υπάρχουν δυσλειτουργίες στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλάζει την πηγή ρεύματος της εγκατάστασης.
Αντιμετωπίζονται δύο σενάρια:
Κλειστή μετάβαση main-tie-main: εάν υπάρχει δυσλειτουργία σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, η λειτουργία καθιστά δυνατή τη διατήρηση των φορτίων με τροφοδοσία χρησιμοποιώντας ένα άλλο ηλεκτρικό δίκτυο ως πηγή.
Ανοιχτή μετάβαση κύριας γεννήτριας: εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό δίκτυο, η λειτουργία καθιστά δυνατή τη διατήρηση των φορτίων που τροφοδοτούνται χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια ως πηγή.
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ενσωματωμένου ATS, ανατρέξτε στο έγγραφο "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", που είναι διαθέσιμο εδώ ή παρακολουθήστε το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
Ενσωματωμένο ATS στο Ekip Connect Από το Ekip Connect μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:
Διαμορφώστε γρήγορα τη λειτουργία και τους διακόπτες κυκλώματος που εμπλέκονται
Απαιτήσεις
Πρόσβαση στη λειτουργία
Απεριόριστος. Για τη μεταφορά στη συσκευή, απαιτείται το πακέτο ATS Main-Tie-Main Closed ή ATS Main-Gen Open, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε και να ενεργοποιήσετε στο Marketplace.
Τύπος συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
Διακόπτες κυκλώματος (Emax 2 και XT)Περιεχόμενο
Κατάσταση συσκευής
Οποιοδήποτε για να διαμορφώσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση. Συνδέεται και επικοινωνεί για τη μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή. Σημείωση: συνιστάται να διατηρείτε τον διακόπτη κυκλώματος σε ανοιχτή κατάσταση κατά τη μεταφορά.
Τύπος σύνδεσης με τη συσκευή
Τοπική σύνδεση: σύνδεση μέσω Ekip T&P Απομακρυσμένη σύνδεση: Μονάδα επικοινωνίας Ekip COM TCP/Ekip COM RTU
>> Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές και τις απαιτήσεις για καθεμία, ανατρέξτε στο έγγραφο 9AKK108467A9238 που είναι διαθέσιμο εδώ.
Πώς μοιάζει Σημείωση: η παρακάτω εικόνα αναφέρεται στη σελίδα Ανοιχτή μετάβαση κύριας γεννήτριας.
Μέρος
Περιγραφή
Ένας
Γραφική αναπαράσταση των στοιχείων
B
Περιοχή για τις παραμέτρους του στοιχείου που επιλέχθηκε στο [ A ].
Ανάλυση
Κουμπί για να ανοίξετε ένα άλλο έργο ή να δημιουργήσετε ένα νέο έργο.
Αποθήκευση έργου
Κουμπί για να αποθηκεύσετε το έργο στον υπολογιστή σε μορφή .ats. Σημείωση: η μορφή .ats είναι μια ιδιόκτητη μορφή που μπορεί να διαβαστεί μόνο με το Ekip Connect.
Μεταφορά
Κουμπί για μεταφορά της διαμόρφωσης στη συσκευή
Διαμορφώστε τη λειτουργία Embedded ATS - Main-tie-main closed transition
Κάντε κλικ στο Εργαλεία > ενσωματωμένο ATS.
Για να ξεκινήσετε ένα νέο έργο, επιλέξτε Κλειστή μετάβαση Main-tie-main ή κάντε κλικ στο Άνοιγμα έργου για να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο έργο
Στη γραφική αναπαράσταση, κάντε κλικ στην ετικέτα Main-tie-main κλειστή μετάβαση και ορίστε τις παραμέτρους.
Για κάθε διακόπτη κυκλώματος, κάντε κλικ στην ετικέτα του και ορίστε τις παραμέτρους στις παραμέτρους ρόλου.
Στο κύριο μενού Ekip Connect, κάντε κλικ στο Scanning και συνδέστε τον πρώτο διακόπτη κυκλώματος του συστήματος με το Ekip Connect (Σύνδεση με συσκευές).
Στο Tools > Embedded ATS, στη γραφική αναπαράσταση, κάντε κλικ στην ετικέτα που αντιπροσωπεύει τον συνδεδεμένο διακόπτη κυκλώματος.
Στη Συσχέτιση ρόλων, επιλέξτε τον διακόπτη κυκλώματος: στη γραφική αναπαράσταση, το όνομα και ο σειριακός αριθμός του επιλεγμένου διακόπτη κυκλώματος εμφανίζονται κάτω από την επιλεγμένη ετικέτα.
Στις συνθήκες ρόλου εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
ελέγξτε ότι οι μονάδες υλικού που αναφέρονται στο Χειροκίνητες συνθήκες υπάρχουν στον διακόπτη κυκλώματος και επιλέξτε τις στη λίστα.
βεβαιωθείτε ότι το Ekip Connect εντόπισε σωστά τις μονάδες υλικού που υπάρχουν στον αποζεύκτη κυκλώματος και αναφέρονται στις Αυτόματες συνθήκες (). Για να ενημερώσετε τη λίστα, κάντε κλικ στο Επαναφόρτωση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όλες οι μονάδες υλικού που αναφέρονται τόσο στις Χειροκίνητες συνθήκες όσο και στις Αυτόματες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία.
Για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, κάντε κλικ στο Μεταφορά: όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, ένα μήνυμα αναφέρει τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν.
Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, συνιστάται ο διακόπτης κυκλώματος να βρίσκεται σε ανοιχτή κατάσταση.
Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το πακέτο που αγοράσατε στο Marketplace. Εάν υπάρχει ήδη διαμόρφωση ATS στον διακόπτη κυκλώματος, η μεταφορά αντικαθιστά την προηγούμενη διαμόρφωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 9 για όλους τους διακόπτες κυκλώματος.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην κάνετε αλλαγές στη διαμόρφωση αφού έχετε ήδη μεταφέρει τη διαμόρφωση σε τουλάχιστον έναν διακόπτη κυκλώματος.
Σημείωση: εάν η επικοινωνία με τους διακόπτες κυκλώματος γίνεται μέσω δικτύου Modbus (RTU/TCP), είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών αυτόματων διακοπτών, διαμορφώστε τις παραμέτρους λειτουργίας Ενσωματωμένο ATS του καθενός και στη συνέχεια μεταφέρετε τη διαμόρφωση σε όλες τις συσκευές ταυτόχρονα
Διαμορφώστε τη λειτουργία Ενσωματωμένο ATS - Ανοιχτή μετάβαση κύριας γεννήτριας
Κάντε κλικ στο Εργαλεία > ενσωματωμένο ATS.
Για να ξεκινήσετε ένα νέο έργο, επιλέξτε Ανοιχτή μετάβαση κύριας γεννήτριας ή κάντε κλικ στο Άνοιγμα έργου για να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο έργο
Στη γραφική αναπαράσταση, κάντε κλικ στην ετικέτα Κύρια γεννήτρια ανοιχτή μετάβαση και ορίστε τις παραμέτρους.
Στο κύριο μενού Ekip Connect, κάντε κλικ στο Scanning και συνδέστε τον πρώτο διακόπτη κυκλώματος του συστήματος με το Ekip Connect (Σύνδεση με συσκευές).
Στο Tools > Embedded ATS, στη γραφική αναπαράσταση, κάντε κλικ στην ετικέτα που αντιπροσωπεύει τον συνδεδεμένο διακόπτη κυκλώματος.
Στη Συσχέτιση ρόλων, επιλέξτε τον διακόπτη κυκλώματος: στη γραφική αναπαράσταση, το όνομα και ο σειριακός αριθμός του επιλεγμένου διακόπτη κυκλώματος εμφανίζονται κάτω από την επιλεγμένη ετικέτα.
Στις συνθήκες ρόλου εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
ελέγξτε ότι οι μονάδες υλικού που αναφέρονται στο Χειροκίνητες συνθήκες υπάρχουν στον διακόπτη κυκλώματος και επιλέξτε τις στη λίστα.
βεβαιωθείτε ότι το Ekip Connect εντόπισε σωστά τις μονάδες υλικού που υπάρχουν στον αποζεύκτη κυκλώματος και αναφέρονται στις Αυτόματες συνθήκες (). Για να ενημερώσετε τη λίστα, κάντε κλικ στο Επαναφόρτωση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όλες οι μονάδες υλικού που αναφέρονται τόσο στις Χειροκίνητες συνθήκες όσο και στις Αυτόματες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία.
Για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, κάντε κλικ στο Μεταφορά: όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, ένα μήνυμα αναφέρει τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν.
Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, συνιστάται ο διακόπτης κυκλώματος να βρίσκεται σε ανοιχτή κατάσταση. Σημείωση: για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση στον διακόπτη κυκλώματος, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το πακέτο που αγοράσατε στο Marketplace. Εάν υπάρχει ήδη διαμόρφωση ATS στον διακόπτη κυκλώματος, η μεταφορά αντικαθιστά την προηγούμενη διαμόρφωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 9 για όλους τους διακόπτες κυκλώματος.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην κάνετε αλλαγές στη διαμόρφωση αφού έχετε ήδη μεταφέρει τη διαμόρφωση σε τουλάχιστον έναν διακόπτη κυκλώματος.
Σημείωση: εάν η επικοινωνία με τους διακόπτες κυκλώματος γίνεται μέσω δικτύου Modbus (RTU/TCP), είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών αυτόματων διακοπτών, η διαμόρφωση των παραμέτρων λειτουργίας Ενσωματωμένο ATS του καθενός και στη συνέχεια η μεταφορά της διαμόρφωσης σε όλες τις συσκευές ταυτόχρονα