Функция File Manager позволяет экспортировать параметры, настроенные на устройстве, сохранять их на ПК, а затем импортировать на другое устройство того же типа для облегчения настройки.
ВАЖНО: это гарантированно работает только между устройствами с одинаковой конфигурацией (устройства релиза, защиты, функции и пакеты). В противном случае некоторые конфигурации/параметры могут не быть переданы. Передача не включает включение пакетов на рынке. Примечание: экспортированный файл нельзя проконсультировать. Для экспорта и просмотра параметров конфигурации используйте функцию «Отчёты» (см. «Отчёты»).
Также возможно импортировать конфигурационный файл, сгенерированный с помощью DocWeb, чтобы задать определённые параметры устройства, также управляемые Ekip Connect.
Требования
Доступ к функции
Без ограничений
Типы устройств, поддерживающих эту функцию
Внешний блок для автоматических выключателей (например, Ekip Up)
Автоматические выключатели
Измерители энергии (только M4M)
Станция
Выключатели предохранителей, переключатели
Состояние устройства
Связь и коммуникация
Тип соединения с устройством
Подключение через Ekip T&P, программирование Ekip и USB Type-C (где поддерживается)
>> Для получения дополнительной информации о поддерживаемых устройствах и требованиях к каждому из них, пожалуйста, обратитесь к документу 9AKK108467A9238, доступном здесь.
Как это выглядит
Часть
Описание
A
Режим менеджера файлов
B
Кнопки действия
Экспортировать файл настроек
Когда устройство уже настроено, подключено и взаимодействует с Ekip Connect, нажмите на Tools > File Manager.
В файле «Настройки» нажмите «Экспорт».
Выберите место сохранения файла: Ekip Connect генерирует и сохраняет .enc файл с именем согласно следующему синтаксисическому Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS.
Примечание: формат .enc — это проприетарный формат, который можно читать только с помощью Ekip Connect.
Импортировать файл настроек
Когда устройство должно быть настроено подключено и взаимодействовать с Ekip Connect, нажмите на Tools > File Manager.
В файле «Настройки» нажмите «Импорт».
Выберите .enc файл для импорта.
Чтобы выбрать, какие настройки импортировать, нажмите на «Фильтр», снимите галочку по параметрам, которые не хотите импортировать, и нажмите «Импорт». В противном случае, чтобы импортировать все настройки, нажмите на «Импортировать все: Ekip Connect» отображает все настройки, связанные с импортом, с импортированным значением и значением устройства до и после импорта
Проверьте, что каждая настройка импортирована корректно. Если настройка импортирована правильно, значок появляется в колонке In Sync .
Нажмите на «Далее».
Если какие-либо настройки были неправильно импортированы, повторите процедуру, импортируя только те, которые не были импортированы. Если импорт не сработает, свяжитесь с ABB.
Импорт файла DOC
Когда устройство должно быть настроено подключено и взаимодействовать с Ekip Connect, нажмите на Tools > File Manager.
В файле DOC нажмите Импорт.
Выберите .doc файл для импорта.
Чтобы выбрать, какие настройки импортировать, нажмите на «Фильтр», снимите галочку по параметрам, которые не хотите импортировать, и нажмите «Импорт». В противном случае, чтобы импортировать все настройки, нажмите Импортировать все: Ekip Connect отображает все импортированные настройки с импортированным значением и значением устройства до и после импорта.
Чтобы прервать настройки, нажмите X, чтобы закрыть окно, в противном случае нажмите на Next: Ekip Connect записывает значения настроек на коммуникационное устройство.