Menedżer plików

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis funkcji

Funkcja Menedżera plików umożliwia eksport parametrów skonfigurowanych na urządzeniu, zapisywanie ich na komputerze komputerowym, a następnie import do innego urządzenia tego samego typu, aby ułatwić konfigurację.
WAŻNE: jest to gwarantowane działanie tylko między urządzeniami o tej samej konfiguracji (release, urządzenia ochronne, funkcje i pakiety). W przeciwnym razie niektóre konfiguracje/parametry mogą nie być przenoszone. Transfer nie obejmuje włączenia pakietów na Marketplace.
Uwaga: eksportowany plik nie może być konsultowany. Aby wyeksportować i wyświetlić parametry konfiguracyjne, użyj funkcji Raporty (patrz Raporty).
 
Możliwe jest także zaimportowanie pliku konfiguracyjnego wygenerowanego w DocWeb w celu ustawienia określonych parametrów urządzenia, również zarządzanego przez Ekip Connect.
 

Wymagania

Dostęp do funkcjiNieograniczone
Typy urządzeń obsługujących tę funkcję
  • Zewnętrzna jednostka do wyłączników (np. Ekip Up)
  • Wyłączniki
  • Mierniki energii (tylko M4M)
  • Stacja
  • Rozłączniki bezpieczników, przełączniki przełączające
Status urządzeniaPołączone i komunikujące się
Typ połączenia z urządzeniemPołączenie przez Ekip T&P, Ekip Programming oraz USB Type-C (tam, gdzie jest obsługiwane)
>> Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach i wymaganiach dla każdego z nich, prosimy zapoznać się z dokumentem 9AKK108467A9238 dostępnym tutaj.
 

Jak to wygląda

File manager page
 
CzęśćOpis
ATryb Menedżera plików
BPrzyciski akcji
 

Eksport pliku ustawień

  1. Gdy urządzenie jest już skonfigurowane, połączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Menedżer plików.
  2. W pliku Ustawienia kliknij Eksport.
  3. Wybierz miejsce, gdzie zapisać plik: Ekip Connect generuje i zapisuje plik .enc nazwany zgodnie z następującą składnią Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS.
Uwaga: format .enc to format własnościowy, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect.
 

Importuj plik ustawień

  1. Gdy urządzenie do skonfigurowania jest połączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Menedżer plików.
  2. W pliku Ustawienia kliknij Import.
  3. Wybierz plik .enc do importu.
  4. Aby wybrać, które ustawienia importować, kliknij Filtr, odznacz te, których nie chcesz importować, i kliknij Import. W przeciwnym razie, aby zaimportować wszystkie ustawienia, kliknij Import all: Ekip Connect wyświetla wszystkie ustawienia związane z importem, wraz z importowaną wartością i wartością na urządzeniu przed i po imporcie
  5. Sprawdź, czy każde ustawienie jest poprawnie zaimportowane. Jeśli ustawienie jest poprawnie zaimportowane, ikona icon pojawia się w kolumnie In Sync .
  6. Kliknij Dalej.
  7. Jeśli jakieś ustawienia nie zostały poprawnie zaimportowane, powtórz procedurę, importując tylko te, które nie zostały zaimportowane. Jeśli import się nie powiedzie, skontaktuj się z ABB.
 

Import pliku DOC

  1. Gdy urządzenie do skonfigurowania jest połączone i komunikuje się z Ekip Connect, kliknij Narzędzia > Menedżer plików.
  2. W pliku DOC kliknij Import.
  3. Wybierz plik .doc do importu.
  4. Aby wybrać, które ustawienia importować, kliknij Filtr, odznacz te, których nie chcesz importować, i kliknij Import. W przeciwnym razie, aby zaimportować wszystkie ustawienia, kliknij Import all: Ekip Connect wyświetla wszystkie importowane ustawienia, z importowaną wartością oraz wartością na urządzeniu przed i po imporcie.
  5. Aby przerwać ustawienie, kliknij X, aby zamknąć okno, w przeciwnym razie kliknij Następny: Ekip Connect zapisuje wartości ustawień do komunikującego się urządzenia.