Σάρωση σειριακού διαύλου

This article has been translated automatically. See the original version.
Σημείωση: η επικοινωνία με τη σειριακή μονάδα (Ekip Com modbus RTU) είναι δυνατή μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος "Τοπικός δίαυλος". Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίησή της.
 

Πώς να ξεκινήσετε τη Scanning μέσω σειριακού διαύλου

Η διαδικασία Scanning για την αναζήτηση συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω σειριακού δικτύου Modbus RS485 περιγράφεται παρακάτω.
 
  1. Στη σελίδα Scanning στο Σύνδεση με συσκευές, για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του σειριακού διαύλου, κάντε κλικ στο Configure δίπλα στο Serial.
"Configure" Botton
  1. Ορίστε τις παραμέτρους και κάντε κλικ στο OK.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι τιμές που έχουν οριστεί πρέπει να ταιριάζουν με αυτές που έχουν οριστεί στη συσκευή.
>> Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους για σειριακή επικοινωνία μέσω διαύλου, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι σειριακής σάρωσης.
 
  1. Κάντε κλικ στο Scanning δίπλα στο Serial: Ekip Connect ξεκινά τη σάρωση
"Scan" Botton
Σημείωση: ενώ η Scanning βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι δυνατή η χρήση του Ekip Connect. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση άλλης σάρωσης.
 
  1. Όταν ολοκληρωθεί η Scanning, προχωρήστε ως εξής:
Αν βρέθηκε...Τότε...Και μετά...
μόνο μία συσκευή
  • Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού για τη συσκευή.
  • Η σελίδα Scanning ενημερώνεται με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που βρέθηκε.
1. Ελέγξτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.
2. Επιλέξτε την απαιτούμενη σελίδα και ξεκινήστε τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής.
περισσότερες από μία συσκευές
  • Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού για τα οποία το Ekip Connect ενεργοποίησε αυτόματα την επικοινωνία.
  • Η σελίδα Scanning ενημερώνεται με πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που βρέθηκε.
1. Κάντε κλικ στο ΕΠΙΛΟΓΗ που αντιστοιχεί στην εν λόγω συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ.
3. Επιλέξτε την απαιτούμενη σελίδα για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της συσκευής.
Σημείωση: εάν η σάρωση τερματιστεί και δεν έχει βρεθεί συσκευή, συμβουλευτείτε την "Αντιμετώπιση προβλημάτων".


Παράμετροι σειριακής σάρωσης

Οι παράμετροι για τη σειριακή Scanning περιγράφονται παρακάτω.
Σημείωση: όπου παρέχεται, εάν δεν είστε βέβαιοι για τις τιμές που θα επιλεγούν, επιλέξτε Επιλογή όλων στο πλαίσιο λίστας.
ΠαράμετροςΠεριγραφήΠροεπιλεγμένη τιμή για συσκευές ABB
COM
Λίστα διαθέσιμων θυρών επικοινωνίας κατά την εκκίνηση του Ekip Connect.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν ένας νέος προσαρμογέας έχει γίνει διαθέσιμος κατά τη διάρκεια Performing Ekip Connect, κάντε κλικ στο Ενημέρωση θυρών.
Σημείωση: επιλέξτε Εμφάνιση μόνο κλειδιών ABB για εμφάνιση μόνο θυρών με μονάδες επικοινωνίας Ekip T&P.
-
Baudrate
Ταχύτητα επικοινωνίας (baud rate).19200 bit/δευτερόλεπτο
ΙσοτιμίαΛειτουργίες παρακολούθησης σφαλμάτων πακέτου πληροφοριών.ΑΚΌΜΑ
Χρονικό όριοΜέγιστος χρόνος αναμονής για απάντηση από τις συσκευές που αναζητούνται.100 ms
Διευθύνσεις
Διευθύνσεις για αναζήτηση συμβατών συσκευών.
  • Επιλογή 1...31: περιορίζει το Scanning σε διευθύνσεις από το 1 έως το 31
  • Scan reserved parameters: επεκτείνει το Scanning σε διευθύνσεις από 248 έως 254.
3, 4 και 247