Gestionnaire de fichiers

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de la fonction

La fonction Gestionnaire de fichiers permet d’exporter les paramètres configurés sur un appareil, de les enregistrer sur le PC puis de les importer dans un autre appareil du même type pour faciliter la configuration.
IMPORTANT : cela ne garantit qu’entre appareils ayant la même configuration (release, dispositifs de protection, fonctions et packages). Sinon, certaines configurations/paramètres peuvent ne pas être transférés. Le transfert n’inclut pas l’activation des forfaits sur le marché.
Note : le fichier exporté ne peut pas être consulté. Pour exporter et visualiser les paramètres de configuration, utilisez la fonction Rapports (voir Rapports).
 
Il est également possible d’importer un fichier de configuration généré avec DocWeb pour définir certains paramètres de l’appareil, également gérés par Ekip Connect.
 

Exigences

Accès à la fonctionSans restriction
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
  • Disjoncteurs
  • Compteurs d’énergie (seulement M4M)
  • Gare
  • Coupe-fusible, interrupteurs à basculement
État de l’appareilConnectés et en communication
Type de connexion avec l’appareilConnexion via Ekip T&P, Ekip Programming et USB Type-C (lorsque cela est supporté)
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
 

À quoi ça ressemble

File manager page
 
PartieDescription
AMode gestionnaire de fichiers
BBoutons d’action
 

Exportez le fichier de paramètres

  1. Avec l’appareil déjà configuré, connecté et en communication avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Gestionnaire de fichiers.
  2. Dans le fichier Paramètres, cliquez sur Exporter.
  3. Sélectionnez où sauvegarder le fichier : Ekip Connect génère et sauvegarde un fichier .enc nommé selon la Product_name_Tag_name_Settings_YYMMDDHHMMSS syntaxique suivante.
Note : le format .enc est un format propriétaire qui ne peut être lu qu’avec Ekip Connect.
 

Importer un fichier de paramètres

  1. Avec l’appareil à configurer, connecté et communiquant avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Gestionnaire de fichiers.
  2. Dans le fichier Paramètres, cliquez sur Importer.
  3. Sélectionnez le fichier .enc à importer.
  4. Pour sélectionner les paramètres à importer, cliquez sur Filtrer, décochez les paramètres que vous ne souhaitez pas importer et cliquez sur Importer. Sinon, pour importer tous les paramètres, cliquez sur Importer tous : Ekip Connect affiche tous les paramètres impliqués dans l’importation, avec la valeur importée et la valeur sur l’appareil avant et après l’importation
  5. Vérifiez que chaque réglage est importé correctement. Si le réglage est importé correctement, l’icône icon apparaît dans la colonne En synchronisation .
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Si des réglages n’ont pas été importés correctement, répétez la procédure en n’importe que ceux qui ne l’ont pas été. Si l’importation échoue, contactez ABB.
 

Importer un fichier DOC

  1. Avec l’appareil à configurer connecté et communiquant avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Gestionnaire de fichiers.
  2. Dans le fichier DOC, cliquez sur Importer.
  3. Sélectionnez le fichier .doc à importer.
  4. Pour sélectionner les paramètres à importer, cliquez sur Filtrer, décochez les paramètres que vous ne souhaitez pas importer et cliquez sur Importer. Sinon, pour importer tous les paramètres, cliquez sur Importer tous : Ekip Connect affiche tous les paramètres importés, avec la valeur importée et la valeur sur l’appareil avant et après l’importation.
  5. Pour interrompre le paramètres, cliquez sur X pour fermer la fenêtre, sinon cliquez sur Suivant : Ekip Connect écrit les valeurs des paramètres sur l’appareil communiquant.