Yük Kesme: Faydalı bilgiler

This article has been translated automatically. See the original version.

Fonksiyonun tanımı
Yük Kesim, serbest bırakma sistemine entegre edilmiş isteğe bağlı bir fonksiyondur ve özellikle MV voltaj tarafındaki bir arıza nedeniyle güç kaynağı eksikliği nedeniyle yenilenebilir ve yerel enerji kaynaklarıyla üretilen enerjiyle çalışan tesislerde arızaların yönetilmesini sağlar.

Yük Kesme (Load Shedding) gerçek zamanlı olarak on beşe kadar yükü kontrol eder.
Bir güneş sistemi yapılandırılırsa, bir algoritma yükler ayrıldığında sistemin yaklaşık değerini hesaplar. Yönetmeliklere göre, ağdan bağlantı kesildiğinde fotovoltaik sistemin de bağlantısı kesilmelidir.
Yük Kesintisi ayrıca algoritmada bulunan herhangi bir ATS'nin gücünü de içerebilir.
 

Fonksiyonun versiyonları
Bu işlevin iki versiyonu mevcuttur:

  • Temel yük kesintisi
  • Adaptif yük kesintisi: ayrıca jeneratörlü fotovoltaik sistem ve/veya ATS varlığını da yönetir
 

Ekip Connect'te Yük Kesintisi
Ekip Connect'ten aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

  • Hem fonksiyonu hem de yükleri hızlıca yapılandırın
  • güneş sistemi ve ATS gibi isteğe bağlı elemanları konfigüre etmek
  • yüklerin durumunu ve ölçülen değerleri takip edin
 

Gereksinim -leri

Fonksiyona erişim
Temel yük kesim: sınırsız
Adaptif Yük Kesintisi: Kısıtlanmaz. Cihaza aktarmak için, Adaptif Yük Kesintisi paketi gereklidir ve bu paket Marketplace'ten satın alınıp etkinleştirilebilir.
Fonksiyonu destekleyen cihaz türleri
  • Devre kesiciler için harici ünite (örneğin Ekip Up)
  • Devre kesiciler
Cihaz durumuHerhangi bir özelliği yapılandırmak ve yapılandırmayı kaydetmek için.
Bağlantılı ve iletişim kurarak yapılandırmayı cihaza aktarmak ve işlevi izlemek için.
Not: Transfer sırasında, devre kesicilerin aşağısındaki yükleri kontrol eden kesici ve kontaktörlerin açık durumda kalması önerilir.
Cihazla bağlantı türüHerhangi
>> Desteklenen cihazlar ve her biri için gereksinimler hakkında daha fazla bilgi için lütfen burada bulunan 9AKK108467A9238 belgesine bakınız.