Descrizione della funzione Il Load Shedding è una funzione opzionale integrata nel rilascio che consente di gestire i guasti in installazioni che possono funzionare con energia prodotta da fonti rinnovabili e locali, in particolare l'assenza di alimentazione causata, ad esempio, da un guasto sul lato della tensione MV.
Il Load Shedding controlla fino a quindici carichi in tempo reale.
Se un sistema solare è configurato, un algoritmo calcola il valore approssimativo del sistema quando i carichi sono disconnessi. Secondo le normative, in caso di disconnessione dalla rete, anche il sistema fotovoltaico deve essere disconnesso.
Il Load Shedding può anche includere la potenza di qualsiasi ATS presente nell'algoritmo.
Versioni della funzione Questa funzione è disponibile in due versioni:
Taglio di corrente di base
Taglio di carico adattivo: gestisce anche la presenza di un sistema fotovoltaico e/o ATS con generatore
Interruzioni di carico in Ekip Connect Da Ekip Connect possono essere eseguite le seguenti operazioni:
Configura rapidamente sia la funzione che i carichi
configurare elementi opzionali come sistema solare e ATS
monitorare lo stato dei carichi e i valori misurati
Fabbisogno
Accesso alla funzione
Taglio di carico di base: senza restrizioni
Turno adattivo: senza restrizioni Per il trasferimento al dispositivo, è necessario il Load Shedding Adattivo in pacchetto, che può essere acquistato e attivato dal Marketplace.
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Unità esterna per interruttori automatici (ad esempio Ekip Up)
Interruttori
Stato del dispositivo
Qualsiasi per configurare la funzione e salvare la configurazione. Collegati e comunicanti per trasferire la configurazione al dispositivo e monitorare la funzione. Nota: durante il trasferimento, si consiglia di mantenere l'interruttore e i contattori che controllano i carichi a valle degli interruttori in stato aperto.
Tipo di connessione con il dispositivo
Qualunque
>> Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.