Coupure de courant : informations utiles

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de la fonction
Le coupure de courant est une fonction optionnelle intégrée dans la décharge qui permet de gérer les pannes dans des installations pouvant fonctionner avec de l’énergie produite par des sources renouvelables et locales, en particulier l’absence d’alimentation électrique causée, par exemple, par un défaut côté tension MV.

Le délestage de charge contrôle jusqu’à quinze charges en temps réel.
Si un système solaire est configuré, un algorithme calcule la valeur approximative du système lorsque les charges sont déconnectées. Selon la réglementation, en cas de déconnexion du réseau, le système photovoltaïque doit également être déconnecté.
Le délestage peut également inclure la puissance de tout ATS présent dans l’algorithme.
 

Versions de la fonction
Cette fonction est disponible en deux versions :

  • Coupure de courant de base
  • Coupure de courant adaptative : gère également la présence d’un système photovoltaïque et/ou d’un système ATS avec générateur
 

Coupure de courant dans Ekip Connect
Depuis Ekip Connect, les opérations suivantes peuvent être effectuées :

  • Configurez rapidement à la fois la fonction et les charges
  • configurez des éléments optionnels tels que le système solaire et l’ATS
  • Surveiller l’état des charges et les valeurs mesurées
 

Exigences

Accès à la fonction
Coupure de courant de base : sans restriction
Coupe-charge adaptatif : sans restriction Pour le transfert vers l’appareil, un coupe-charge adaptatif complet est nécessaire, qui peut être acheté et activé sur le Marketplace.
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
  • Disjoncteurs
État de l’appareilAucun pour configurer la fonction et sauvegarder la configuration.
Connectés et en communication pour transférer la configuration à l’appareil et surveiller la fonction.
Note : pendant le transfert, il est recommandé de garder le disjoncteur et les contacteurs qui contrôlent les charges en aval des disjoncteurs en état ouvert.
Type de connexion avec l’appareilQuelconque
>> Pour plus de détails sur les appareils pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.