ロードシェルディング:有用情報

This article has been translated automatically. See the original version.

関数の説明
負荷遮断は、再生可能エネルギーや地域エネルギー源によって生み出されるエネルギーで動作する設備で故障を管理できるオプション機能であり、特にMV側の故障による電力供給の欠如などにおいても問題を管理できます。

ロードシェディングは最大15の負荷をリアルタイムでチェックします。
太陽系が構成されている場合、負荷が切断されたときのシステムの近似値をアルゴリズムで計算します。規則によれば、ネットワークからの切断があった場合、太陽光発電システムも同様に切断されなければなりません。
負荷削減には、アルゴリズム内に存在する任意のATSのパワーも含まれます。
 

関数のバージョン
この機能は2つのバージョンで提供されています。

  • 基本的な停電
  • 適応型負荷遮断:また、太陽光発電システムや発電機付きATSの存在も管理します
 

Ekip Connectにおける負荷削減
Ekip Connectから以下の操作が可能です:

  • 機能と負荷の両方を素早く設定できます
  • ソーラーシステムやATSなどのオプション要素を設定
  • 荷重の状態と測定値の監視
 

必要条件

関数へのアクセス
基本的な停電:無制限
適応型負荷遮断:無制限でデバイスへの転送には、適応型負荷遮断パッケージが必要で、マーケットプレイスで購入・有効化可能です。
機能をサポートするデバイスの種類
  • サーキットブレーカー用の外部ユニット(例:Ekip Up)
  • 遮断 器
デバイスの状態関数を設定して設定を保存する。
接続され、通信して設定をデバイスに転送し、機能を監視します。
注意:転送時には、ブレーカーの下流にある回路ブレーカーおよび負荷を制御するコンタクタを開いた状態に保つことが推奨されます。
デバイスとの接続の種類任意
>> サポートされているデバイスや各デバイスに関する要件の詳細については、こちらの9AKK108467A9238をご参照ください。