Stromabbrüche: nützliche Informationen

This article has been translated automatically. See the original version.

Beschreibung der Funktion
Load Shedding ist eine optionale Funktion, die im Release integriert ist und es ermöglicht, Fehler in Anlagen zu steuern, die mit Energie aus erneuerbaren und lokalen Energiequellen betrieben werden können, insbesondere durch das Fehlen einer Stromversorgung, beispielsweise durch einen Fehler auf der MV-Spannungsseite.

Load Shedding überprüft bis zu fünfzehn Ladungen in Echtzeit.
Wenn ein Sonnensystem konfiguriert ist, berechnet ein Algorithmus den ungefähren Wert des Systems, wenn die Lasten getrennt sind. Laut den Vorschriften muss im Falle eines Netzabschaltens auch das Photovoltaiksystem abgeschaltet werden.
Load Shedding kann auch die Leistung jedes im Algorithmus vorhandenen ATS umfassen.
 

Versionen der Funktion
Diese Funktion ist in zwei Versionen verfügbar:

  • Grundlegendes Lastabschalten
  • Adaptive Lastabschaltung: Verwaltet außerdem das Vorhandensein einer Photovoltaikanlage und/oder ATS mit Generator
 

Lastabschaltung in Ekip Connect
Von Ekip Connect aus können folgende Operationen durchgeführt werden:

  • Konfigurieren Sie schnell sowohl die Funktion als auch die Lasten
  • Konfigurieren Sie optionale Elemente wie Solarsystem und ATS
  • Überwachen Sie den Status der Lasten und die gemessenen Werte
 

Anforderungen

Zugang zur Funktion
Grundlegendes Lastabschalten: uneingeschränkt
Adaptive Load Shedding: uneingeschränkt Für die Übertragung auf das Gerät ist das Paket Adaptive Load Shedding erforderlich, das im Marktplatz gekauft und aktiviert werden kann.
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
  • Leistungsschalter
GerätestatusIrgendeine, um die Funktion zu konfigurieren und die Konfiguration zu speichern.
Verbunden und kommunizierend, um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen und die Funktion zu überwachen.
Hinweis: Während der Übertragung wird empfohlen, den Leistungsschalter und die Kontaktor, die die Lasten stromabwärts der Leistungsschalter steuern, im offenen Zustand zu halten.
Art der Verbindung mit dem GerätJegliche
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes einzelne siehe bitte das Dokument 9AKK108467A9238, das hier verfügbar ist.