Genel bilgiler
UYARI! Elektrik şoku, yanık veya ölüme yol açabilecek tehlikeli voltaj. Talimatları okumadan bu ürünü ele almayın, kurmayın, kullanmayın veya servis edinin.
UYARI! LÜTFEN BU YAZILIMI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE BU BELGEYI DIKKATLICE OKUYUN, YAPILANDIRILABILIR VE IZLENEBILEN CIHAZLARA BU YAZILIMI KULLANIN.
Bu talimatlar, diğer talimatlar, çizimler ve betimleyici belgelerle birlikte arşivlenmelidir. Bu belgeyi ihtiyaç duyduğunuzda danışmanlık için erişilebilir bir yerde tutun.
Yazılımı kurarken bağlı cihazların kullanım kılavuzlarına bakın. Bu yazılım, uyumluluk standartlarına uygun şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanmadan önce ilgili bölümüne bak.
Yazılım, tüm kurulum talimatlarını okumuş nitelikli personel tarafından kullanılmalıdır. Şirketinizin belirttiği güvenlik prosedürlerini takip edin ve cihazların düzenlemelere uygun güvenli koşullarda olduğundan emin olun.
Kapaklara dokunmayın, kapıları açmayın veya yazılıma bağlı olan cihaz üzerinde çalışmak, ancak elektrik panosuna verilen güç kesilmedikçe ve tüm devreler enerjisi kesilmeden önce yapılabilir.
Cihazda kontroller, görsel incelemeler ve testler yapmadan önce, tüm güç ve voltaj kaynaklarını kesin.
Devre kesiciler için bilgi
TEHLİKE! Devre kesici üzerinde herhangi bir işe başlamadan önce aşağıdaki işlemler zorunludur:
- Devre kesiciyi açın ve çalışma mekanizmasının yaylarının yüklü olmadığından emin olun (varsa).
- Devre kesicisini (güç devresi ve yardımcı devreler) elektrik kaynağından ayırın ve terminalleri hem besleme hem de yük tarafında görünür şekilde topraklayın.
- Devre kesicisini kurulumdan ayırın. Mümkünse anahtar mekanizmasından çıkarın.
- Ekipmanı yürürlükteki standartlar ve yasalar tarafından belirlenen güvenli bir duruma getirin.
DİKTAR!
- Bu belge, her uyumlu cihaz bağlandığında mevcut olan her sayfanın ayrıntılı açıklamalarını, güvenlik düzenlemelerini veya bakım operasyonlarıyla olası etkileşimleri içermez. Lütfen bu belgenin uyarılar ve önlem talimatları içerdiğini ancak yazılımın kullanılabileceği ve ABB tarafından önerilebilecek ya da önerilmeyebilecek tüm olası modları ya da bu modların her birinin getirdiği olası riskleri göz önünde bulundurmadığını ve ABB'nin bu sorunları araştıramayacağını unutmayın. ABB tarafından önerilebilecek veya önerilmeyebilecek prosedürleri uygulayan veya ekipman kullanan herkes, seçilen prosedürler veya ekipmanlar tarafından ne personelin ne de tesisin güvenliğinin tehlikeye atıldığından emin olmalıdır. Daha fazla bilgi gerekirse veya yeterince açıklanmamış spesifik sorunlar ortaya çıkarsa lütfen ABB ile iletişime geçin.
- Bu belge, nitelikli personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yazılımın ekipmana bağlı güvenlik prosedürleriyle ilgili yeterli bir eğitim kursu veya yeterli deneyimin yerine geçmez.
- Müşterinin, kurulumcunun veya son kullanıcının sorumluluğu, uyarı işaretlerinin takıldığından ve tüm erişim kapıları ile çalışma kollarının güvenlik koşullarında kapalı olmasını sağlamak ve yazılıma bağlı ekipman sadece kısa bir süreliğine de göz ardı edildiğinde kapatılmasını sağlamaktır.
- Bu belgedeki tüm bilgiler, baskı sırasında mevcut olan en güncel ürün verilerine dayanmaktadır. ABB, herhangi bir zamanda ve önceden bildirim olmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Modbus protokolü için bilgiler
Güvenlik Feragatnamesi
Modbus protokolü tasarım gereği herhangi bir yerleşik güvenlik mekanizması içermez. Kimlik doğrulama, şifreleme ve bütünlük kontrolleri yoktur; bu da onu yetkisiz erişim, veri ele geçirme, sahte işlem ve komut enjeksiyonu gibi çeşitli Cybersecurity tehditlerine karşı doğal olarak savunmasız hale getirir. Modbus iletişimleri, özellikle TCP/IP ağları üzerinden, harici araçlarla doğru şekilde güvence altına alınmazsa kolayca ele geçirilebilir veya manipüle edilebilir.
Uyarı: Modbus'un güvensiz veya kamuya açık ağlarda kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Ağ segmentasyonu, güvenlik duvarları, VPN'ler, sızdırma tespit sistemleri (IDS) ve erişim kontrol mekanizmaları gibi telafi edici güvenlik kontrollerinin uygulanması önerilir. Mümkün olduğunda, güvenli alternatifler kullanmayı veya Modbus'u şifreli kanallar içinde kapsüllemeyi (örneğin, TLS üzerinden Modbus) göz önünde bulundurun.
Bu protokol yalnızca güvenilir ortamlarda veya sağlam Cybersecurity uygulamalarıyla birlikte kullanılmalıdır. Kullanıcılar, riskleri değerlendirmek ve uygun koruma önlemlerini uygulamakla sorumludur.
Modbus Protokolü Azaltma
Modbus yerleşik güvenlik olmadığından, aşağıdaki kontrolleri uygulayın:
Ağ Segmentasyonu
• Güvenlik duvarlarıyla cihaz ağlarını kurumsal ağlardan izole etmek
• VLAN'ları kullanarak kontrol ağlarını yönetim ağlarından ayırmak için
• Yalnızca yetkili mühendisler cihaz ağlarına erişir
• Ağ erişimini belirli MAC adresleriyle sınırlamak (beyaz liste)
Şifreli Uzaktan Erişim
• Tüm uzaktan erişim için VPN tünelleri kullanın
• Güçlü kimlik bilgileriyle VPN doğrulamasını etkinleştirin
• Cihaz ağlarına doğrudan internet erişimini devre dışı bırakın
• Cihazlar tarafından destekleniyorsa TLS üzerinden Modbus düşünün
Güvenlik Duvarı Kontrolleri
• Yalnızca yetkili iş istasyonlarından Modbus TCP (port 502) izin verildi
• TFTP'ye (port 69) yalnızca planlı yazılım güncellemeleri sırasında izin verin
• Cihaz ağlarındaki diğer tüm gelen trafiği engelle
• Güvenlik duvarında durum denetimini etkinleştirin
Erişim Kontrolü
• Yalnızca Dijital Kullanıcı rolü ve daha yüksek seviyelerde cihazlara erişebilir
• Düzenli erişim incelemeleri - kullanılmayan hesapları kaldırın
• Tüm kimlik doğrulama denemelerini kaydet
İzleme ve Tespit
• Cihaz ağlarında ağ müdahalesi algılamasını etkinleştirin
• Anormal Modbus trafik desenlerini izleyin
• Başarısız kimlik doğrulama girişimlerinde uyarı
• Günlükleri haftalık olarak şüpheli aktivite açısından inceleyin
Güvenlik Güncellemesi
• Sadece resmi ABB sunucularından (HTTPS) firmware indirin
• Yazılım kurulumundan önce dijital imzaları doğrulamak
• Üretim dağıtımından önce laboratuvar ortamında firmware test
• Tüm firmware güncellemelerini tarih ve kullanıcı ile belgeleyin