Ethernet ağ taraması

This article has been translated automatically. See the original version.
Not: Ethernet modülü (Ekip Com modbus TCP) ile iletişim yalnızca "Yerel Bus Bus" parametresi etkinleştirildiğinde mümkündür. Etkinleştirme bilgisi için lütfen cihaz kılavuzuna bakınız.
 

Ethernet üzerinden Scanning'e nasıl başlanılır

Ethernet ağı ile bağlanan cihazları aramak için Scanning'in prosedürü aşağıda açıklanmıştır.
 
  1. Bağlantı'da Scanning sayfasında, Ethernet ağ parametrelerini yapılandırmak için ağın yanındaki Configure seçeneğine tıklayın.
Configuration
  1.  Parametreleri ayarlayın ve OK tuşuna tıklayın.
ÖNEMLİDİ: Değerler seti cihazda ayarlananlarla eşleşmelidir.
>> Ağ iletişim parametreleri hakkında detaylar için Ethernet tarama parametrelerine bakınız.
 
  1. Ağın yanındaki Scanning'e tıklayın: Ekip Connect taramayı başlatıyor.
Scan
Not: Scanning devam ederken, Ekip Connect kullanmak mümkündür. Ancak, başka bir tarama başlatmak mümkün değildir.
 
  1.  Scanning bittiğinde, şu şekilde devam edin:
Eğer bulursa...Sonra...Ve sonra...
sadece bir cihaz
  • Cihazın menü öğeleri gösteriliyor.
  • Scanning sayfası, bulunan cihazla ilgili bilgilerle güncellenir.
1. Cihaz durumunun BAĞLANMIŞ olduğundan emin olun.
2. Gerekli sayfayı seçin ve cihazı yapılandırmaya ve izlemeye başlayın.
birden fazla cihaz
  • Ekip Connect'in iletişimi otomatik olarak etkinleştirdiği menü öğeleri görünür.
  • Scanning sayfası, bulunan cihazla ilgili bilgilerle güncellenir.
1. Söz konusu cihaza uygun SELECT tuşuna tıklayın.
2. Cihaz durumunun BAĞLI olduğundan emin olun.
3. Cihazı yapılandırmaya ve izlemeye başlamak için gerekli sayfayı seçin.
Not: Tarama sona ererse ve herhangi bir cihaz bulunmadıysa, "Sorun Giderme" bölümüne bakabilirsiniz.
 

Ethernet tarama parametreleri

Ethernet taraması parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
ParametreAçıklaması
Ağ adaptörleri
Ağ adaptörünü seçmenize izin verir.
ÖNEMLİ: Performing Ekip Connect sırasında yeni bir adaptör kullanılabilirse, Yenile'ye tıklayın.
  • İstenmeyen ARP paketlerini yakalamak: otomatik ağ Scanning için yayın iletişim aramasını mümkün kılar.
Zaman aşımıAranan cihazlardan yanıt almak için maksimum bekleme süresi.
IP Adresleri
  • IP adres listesini kullanın: girilen adres listesinde cihazı arayın.
  • IP adres aralığını kullanın: girilen adres aralığında cihazı arayın.
Köle AdreslerCihazın köle adresi.