Konfiguration
Seitenfunktionen
- Sehen Sie sich die Geräteparameter in Bezug auf die Installation an, in der das Gerät installiert ist.
- Sehen Sie sich einige interne Konfigurationsparameter des Geräts an und bearbeiten Sie.
Wie es aussieht
Einen Parameter bearbeiten
- Erweitern Sie den zu setzenden Parameterbereich: Ekip Connect liest die Werte vom Gerät aus, die Statusleiste des Fortschritts erscheint.
- Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
- Um die gesetzten Werte auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf
: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.