Read the previous article
Bli eier
Basert på rollen brukeren har for en gitt enhet, vil han ha en rekke handlinger som han kan utføre på enheten, uavhengig av om den er koblet til PC-en eller ikke.
| Handling | Beskrivelse |
|---|---|
| Bli eier | Hvis enheten ennå ikke har en eier, kan brukeren be om å få rollen. Det er nødvendig å være koblet til enheten og ha en internettforbindelse. |
| Kontakt eier | Hvis enheten har en eier, er det mulig å sende ham en forespørsel. |
| Se brukerliste | Hvis brukeren har en eier-/administratorrolle, er det mulig å se listen over brukere som har en rolle for den valgte enheten. |
| Legg til en bruker | Hvis brukeren har en eier-/administratorrolle, er det mulig å tilordne en rolle til en bruker. |
| Redigere en bruker | Hvis brukeren har en eier-/administratorrolle, er det mulig å redigere rollen som er tildelt en bruker. |
| Slette en bruker | Hvis brukeren har en eier-/administratorrolle, er det mulig å slette rollen som er tildelt en bruker. |
| Overfør eierskapet | Hvis brukeren er eier av en enhet, er det mulig å overføre eierskapet til en annen bruker med administratorrolle. |
| Godta / avslå eierskapet | Hvis brukeren ble utpekt til å bli den nye eieren av en enhet, er det mulig å godta eller avslå forespørselen. |