Lire l'article précédent
Devenez propriétaire
En fonction du rôle que l’utilisateur a pour un appareil donné, il aura une série d’actions qu’il pourra effectuer sur l’appareil, qu’il soit connecté au PC ou non.
| Description de | l’action |
|---|---|
| Devenir propriétaire | Si l’appareil n’a pas encore de propriétaire, l’utilisateur peut demander à obtenir le rôle. Il est nécessaire d’être connecté à l’appareil et de disposer d’une connexion Internet. |
| Contacter le propriétaire | Si l’appareil a un propriétaire, il est possible de lui envoyer une demande. |
| Voir la liste des utilisateurs | Si l’utilisateur dispose d’un rôle Propriétaire / Admin, il est possible de consulter la liste des utilisateurs qui ont un rôle pour l’appareil sélectionné. |
| Ajouter un utilisateur | Si l’utilisateur dispose d’un rôle Propriétaire / Admin, il est possible d’attribuer un rôle à un utilisateur. |
| Modifier un utilisateur | Si l’utilisateur dispose d’un rôle Propriétaire / Admin, il est possible de modifier le rôle attribué à un utilisateur. |
| Supprimer un utilisateur | Si l’utilisateur dispose d’un rôle Propriétaire / Admin, il est possible de supprimer le rôle attribué à un utilisateur. |
| Transfert de propriété | Si l’utilisateur est le propriétaire d’un appareil, il est possible de transférer la propriété à un autre utilisateur avec le rôle d’administrateur. |
| Accepter / Refuser la propriété | Si l’utilisateur a été désigné pour devenir le nouveau propriétaire d’un appareil, il est possible d’accepter ou de refuser la demande. |