Introduksjon

This article has been translated automatically. See the original version.

Enhetssider

For den kommuniserende enheten viser Ekip Connect sider for konfigurasjon og overvåking av enheten. Sidene inneholder informasjon og kommandoer som er spesifikke for hver enhet. Der det er aktuelt, vennligst se enhetsdokumentasjonen.
Sidene viser parametere og verdier grafisk. Classic-visningssiden viser parametere og verdier fra de andre sidene, og for noen enheter også tilleggsparametere, i listemodus.
 

Merknad om bildene

Bildene av Ekip Connect som vises på de følgende sidene er eksempler for enhetskategorien.
 

Oversikt

For hver side viser følgende tabell kategoriene av enheter som krever den siden. Hvis det ikke er påkrevd for alle enheter, vises et antall enheter som eksempel. For å finne ut hvilke enheter som tilhører hver kategori, se Liste over enheter per kategori.
>> For detaljer om hvilke sider som er aktivert for hver enkelt enhet, vennligst se dokument 9AKK108467A9237 tilgjengelig her.
PageEkstern enhet for sikringer
Sikringer
EnergimålereStasjonens sikringsavkoblinger, omskiftebrytere
DashbordxxM4Mx-
Informasjonxx-x-
KonfigurasjonxxM4Mx-
OvervåkingxxM4ME-Hub 1.0-
IO-oppsett---E-Hub 1.0-
Beskyttelsexx- -
Kommunikasjon---E-Hub 1.0-
Tilkobling---E-Hub 2.0-
Modulerxx-E-Hub 2.0TrueOne Touch
IO--M4M--
Varslinger--M4M--
Klassisk utsiktxxxxx
 
 

Liste over enheter per kategori

Kategorienheter
Ekstern enhet for sikringerEkip UP
Ekip UP+
Sikringer
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
Energimålere
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
StasjonE-Hub 1.0
E-Hub 2.0
Sikringsavkoblinger, omkoblingsbrytere

TruOne
TruControl

Slim line XR ITS 2.1