Leggi articolo precedente
Diventare Proprietario
In base al ruolo che l'utente ha per un determinato dispositivo, avrà a disposizione una serie di azioni che può eseguire sul dispositivo, indipendentemente dal fatto che sia collegato al PC o meno.
| Descrizione | dell'azione |
|---|---|
| Diventa proprietario | Se il dispositivo non ha ancora un proprietario, l'utente può chiedere di ottenere il ruolo. È necessario essere connessi al dispositivo e disporre di una connessione Internet. |
| Contatta il proprietario | Se il dispositivo ha un proprietario, è possibile inviargli una richiesta. |
| Vedi l'elenco degli utenti | Se l'utente ha un ruolo di Proprietario/Amministratore, è possibile consultare l'elenco degli utenti che hanno un ruolo per il dispositivo selezionato. |
| Aggiungere un utente | Se l'utente ha un ruolo di Proprietario/Amministratore, è possibile assegnare un ruolo a un utente. |
| Modificare un utente | Se l'utente ha un ruolo di Proprietario/Amministratore, è possibile modificare il ruolo assegnato a un utente. |
| Eliminare un utente | Se l'utente ha un ruolo di Proprietario/Amministratore, è possibile eliminare il ruolo assegnato ad un utente. |
| Trasferimento della proprietà | Se l'utente è il proprietario di un dispositivo, è possibile trasferire la proprietà a un altro utente con ruolo di amministratore. |
| Accetta / Rifiuta la proprietà | Se l'utente è stato designato per diventare il nuovo Proprietario di un dispositivo, è possibile accettare o rifiutare la richiesta. |