Vorherigen Artikel lesen
Werde Eigentümer
Basierend auf der Rolle, die der Benutzer für ein bestimmtes Gerät hat, verfügt er über eine Reihe von Aktionen, die er auf dem Gerät ausführen kann, unabhängig davon, ob es mit dem PC verbunden ist oder nicht.
| Beschreibung der Aktion | |
|---|---|
| Eigentümer werden | Wenn das Gerät noch keinen Besitzer hat, kann der Benutzer die Rolle anfordern. Es ist erforderlich, dass es mit dem Gerät verbunden ist und über eine Internetverbindung verfügt. |
| Owner kontaktieren | Wenn das Gerät einen Besitzer hat, ist es möglich, ihm eine Anfrage zu senden. |
| Siehe Benutzerliste | Wenn der Benutzer über die Rolle "Eigentümer" / "Administrator" verfügt, ist es möglich, die Liste der Benutzer einzusehen, die eine Rolle für das ausgewählte Gerät haben. |
| Hinzufügen eines Benutzers | Wenn der Benutzer die Rolle Besitzer / Admin hat, ist es möglich, einem Benutzer eine Rolle zuzuweisen. |
| Bearbeiten eines Benutzers | Wenn der Benutzer die Rolle "Besitzer/Administrator" hat, ist es möglich, die einem Benutzer zugewiesene Rolle zu bearbeiten. |
| Löschen eines Benutzers | Wenn der Benutzer die Rolle "Besitzer/Administrator" hat, ist es möglich, die einem Benutzer zugewiesene Rolle zu löschen. |
| Übertragen des Eigentums | Wenn der Benutzer der Eigentümer eines Geräts ist, ist es möglich, die Eigentümerschaft auf einen anderen Benutzer mit der Rolle "Admin" zu übertragen. |
| Akzeptieren / Ablehnen des Eigentums | Wenn der Benutzer zum neuen Besitzer eines Geräts ernannt wurde, ist es möglich, die Anfrage anzunehmen oder abzulehnen. |