Beskrivelse av funksjonen Innebygd ATS er en funksjon som overvåker systemet i sanntid, og hvis det oppstår feil i det elektriske nettverket, endrer den strømkilden til installasjonen.
To scenarier håndteres:
Hovedkobling-hoved lukket overgang: hvis det oppstår en feil på ett elektrisk nettverk, gjør funksjonen det mulig å holde belastningene strøm ved hjelp av et annet elektrisk nettverk som kilde.
Åpen overgang mellom hovedgenerator og generator: hvis det oppstår en feil i det elektriske nettet, gjør funksjonen det mulig å holde belastningen strøm ved hjelp av en generator som kilde.
>> For detaljer om Embedded ATS-funksjonen, vennligst se dokumentet "SACE Emax 2 and Tmax XT, the All-In-One innovation: Embedded ATS system", tilgjengelig her eller se videoen https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
Innebygd ATS i Ekip Connect Fra Ekip Connect kan følgende operasjoner utføres:
Konfigurer raskt funksjonen og sikringene som er involvert
Krav
Tilgang til funksjonen
Ubegrenset. For overføring til enheten kreves pakken ATS Main-Tie-Main Closed eller ATS Main-Gen Open, som kan kjøpes og aktiveres på Marketplace.
Type enheter som støtter funksjonen
Sikringer (Emax 2 og XT) Innhold
Enhetsstatus
Hvilken som helst for å konfigurere funksjonen og lagre konfigurasjonen. Koblet til og kommuniserer for å overføre konfigurasjonen til enheten. Merk: det anbefales å holde sikringen åpen under overføringen.
Type tilkobling til enheten
Lokal tilkobling: forbindelse via Ekip T&P Fjernforbindelse: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU kommunikasjonsmodul
>> For mer informasjon om støttede enheter og krav for hver, vennligst se dokument 9AKK108467A9238 tilgjengelig her.
Hvordan det ser ut Merk: følgende bilde refererer til siden Main-generator åpen overgang.
Del
Beskrivelse
En
Grafisk fremstilling av elementene
B
Areal for parameterne til elementet valgt i [A].
Sammenbrudd
Knapp for å åpne et nytt prosjekt eller opprette et nytt prosjekt.
Lagre prosjektet
Knapp for å lagre prosjektet på PC-en i .ats-format. Merk: .ats-formatet er et proprietært format som kun kan leses med Ekip Connect.
For å starte et nytt prosjekt, velg Main-tie-main lukket overgang eller klikk på Åpne prosjekt for å åpne et tidligere lagret prosjekt
I den grafiske representasjonen, klikk på etiketten Main-tie-main closed transition og sett parameterne.
For hver sikring, klikk på etiketten og sett parameterne i Rolleparametere.
I hovedmenyen til Ekip Connect, klikk på Scanning og koble systemets første sikringsbryter til Ekip Connect (Connection with devices).
I Tools > Embedded ATS, i den grafiske fremstillingen, klikk på etiketten som representerer den tilkoblede sikringen.
I Rolle-tilknytning velger du sikringsbryteren: i den grafiske fremstillingen vises navnet og serienummeret til den valgte sikringen under den valgte etiketten.
I rollebetingelser utfører du følgende handlinger:
sjekk at maskinvaremodulene som er oppført i manuelle forhold er til stede på sikringen og velg dem i listen.
sjekk at Ekip Connect har korrekt oppdaget maskinvaremodulene på sikringen og listet i Automatiske tilstander (). For å oppdatere listen, klikk på Last inn på nytt.
MERK: alle maskinvaremodulene som er oppført både i manuelle og automatiske tilstander er nødvendige for funksjonen.
For å overføre konfigurasjonen til sikringen, klikk på Overføring: når overføringen er fullført, rapporterer en melding at overføringene er utført.
Merk: For å overføre konfigurasjonen til sikringen anbefales det at sikringen er i åpen tilstand.
Merk: for å overføre konfigurasjonen til sikringen, må du ha aktivert den kjøpte pakken på Marketplace. Hvis det allerede finnes en ATS-konfigurasjon på sikringsbryteren, erstatter overføringen den forrige konfigurasjonen.
Gjenta steg 5 til 9 for alle sikringer.
MERK: ikke gjør noen endringer i konfigurasjonen etter at du allerede har overført konfigurasjonen til minst én sikring.
Merk: hvis kommunikasjonen med sikringene skjer via et Modbus-nettverk (RTU/TCP), er det mulig å koble til flere sikringer samtidig og konfigurere funksjonsparametrene Innebygd ATS for hver av dem og deretter overføre konfigurasjonen til alle enheter samtidig
For å starte et nytt prosjekt, velg Main-generator åpne overgang eller klikk på Åpne prosjekt for å åpne et tidligere lagret prosjekt
I den grafiske representasjonen, klikk på etiketten Main-generator open transition og sett parameterne.
I hovedmenyen til Ekip Connect, klikk på Scanning og koble systemets første sikringsbryter til Ekip Connect (Connection with devices).
I Tools > Embedded ATS, i den grafiske fremstillingen, klikk på etiketten som representerer den tilkoblede sikringen.
I Rolle-tilknytning velger du sikringsbryteren: i den grafiske fremstillingen vises navnet og serienummeret til den valgte sikringen under den valgte etiketten.
I rollebetingelser utfører du følgende handlinger:
sjekk at maskinvaremodulene som er oppført i manuelle forhold er til stede på sikringen og velg dem i listen.
sjekk at Ekip Connect har korrekt oppdaget maskinvaremodulene på sikringen og listet i Automatiske tilstander (). For å oppdatere listen, klikk på Last inn på nytt.
MERK: alle maskinvaremodulene som er oppført både i manuelle og automatiske tilstander er nødvendige for funksjonen.
For å overføre konfigurasjonen til sikringen, klikk på Overføring: når overføringen er fullført, rapporterer en melding at overføringene er utført.
Merk: For å overføre konfigurasjonen til sikringen anbefales det at sikringen er i åpen tilstand. Merk: for å overføre konfigurasjonen til sikringen, må du ha aktivert den kjøpte pakken på Marketplace. Hvis det allerede finnes en ATS-konfigurasjon på sikringsbryteren, erstatter overføringen den forrige konfigurasjonen.
Gjenta steg 5 til 9 for alle sikringer.
MERK: ikke gjør noen endringer i konfigurasjonen etter at du allerede har overført konfigurasjonen til minst én sikring.
Merk: hvis kommunikasjonen med sikringene skjer via et Modbus-nettverk (RTU/TCP), er det mulig å koble til flere sikringer samtidig, konfigurere funksjonsparametrene Embedded ATS for hver og deretter overføre konfigurasjonen til alle enheter samtidig