Ethernet-nettverksskanning

This article has been translated automatically. See the original version.
Merk: kommunikasjon med Ethernet-modulen (Ekip Com modbus TCP) er kun mulig hvis parameteren "Local bus" er aktivert. Vennligst se enhetsmanualen for informasjon om hvordan du aktiverer det.
 

Hvordan starte Scanning via Ethernet

Prosedyren for Scanning for å søke etter enheter koblet til Ethernet-nettverk er beskrevet nedenfor.
 
  1. På siden Scanning i Tilkobling til enheter, for å konfigurere Ethernet-nettverksparametere, klikk på Konfigurer ved siden av nettverket.
Configuration
  1.  Sett parameterne og klikk på OK.
VIKTIG: verdiene som settes må samsvare med de som er satt på enheten.
>> For detaljer om nettverkskommunikasjonsparametrene, se Ethernet-skanneparametere.
 
  1. Klikk på Scanning ved siden av nettverket: Ekip Connect starter skanningen.
Scan
Merk: mens Scanning pågår, er det mulig å bruke Ekip Connect. Det er imidlertid ikke mulig å starte en ny skanning.
 
  1.  Når Scanning er ferdig, fortsett som følger:
Hvis den fant...Da...Og så...
Bare én enhet
  • Menypunktene for enheten vises.
  • Siden Scanning oppdateres med informasjon om enheten som ble funnet.
1. Sjekk at enhetens status er TILKOBLET.
2. Velg den nødvendige siden og begynn å konfigurere og overvåke enheten.
Mer enn én enhet
  • Menypunktene som Ekip Connect automatisk aktiverte kommunikasjon for, vises.
  • Siden Scanning oppdateres med informasjon om enheten som ble funnet.
1. Klikk på SELECT som tilsvarer enheten det gjelder.
2. Sjekk at enhetens status er TILKOBLET.
3. Velg den nødvendige siden for å starte konfigurasjon og overvåking av enheten.
Merk: hvis skanningen avsluttes og ingen enhet er funnet, se "Feilsøking".
 

Ethernet-skanneparametere

Parameterne for Ethernet-skanningen er beskrevet nedenfor.
Parameterbeskrivelse
Nettverkskort
Lar deg velge nettverksadapter.
VIKTIG: hvis en ny adapter har blitt tilgjengelig mens du Performing Ekip Connect, klikk på Oppdater.
  • Avlytte uønskede ARP-pakker: muliggjør broadcast-kommunikasjonssøk for automatisk nettverks-Scanning.
TidsavbruddMaksimal ventetid på svar fra enhetene som søkes etter.
IP-adresser
  • Bruk IP-adresseliste: søk etter enheten i den oppgitte adresselisten.
  • Bruk IP-adresseområde: søk etter enheten i det oppgitte adresseområdet.
SlaveadresserSlave-adressen til enheten.