FAQ

This article has been translated automatically. See the original version.
Spørsmål
Svar
Hvilke tilkoblingsmetoder finnes?

Det finnes fire forskjellige metoder for å skanne dine ABB lavspenningsenheter:

  • Ekip Test & Programming (T&P) og Ekip Programming-konvertere: Koble omformeren til en USB-port på datamaskinen på den ene siden og til frontkontakten på enheten på den andre siden.
  • USB Type-C: Gjør det mulig å koble til via en USB Type-C-kabel direkte til din Sace Emax 3-enhet uten behov for konvertere.
  • Serielllinje: Du trenger en seriell linjekonverter for å konvertere RS485-linjen (enhetssiden) til linjen som er tilgjengelig på datamaskinen, og kommunikasjonsprotokollen som brukes er Modbus RTU.
  • Ethernet: Bruk Ekip Communication-modulen for relevant nettverksprotokoll (f.eks. Ekip Com Modbus TCP/IP, Ekip Supply Evo Modbus TCP). For å koble til enheten må Ekip Connect være koblet til det samme Ethernet-nettverket som enheten er koblet til.
Jeg kan ikke koble til en ABB lavspenningsenhet.Sørg for at ingen annen programvare bruker samme COM-port som er tildelt EKIP T&P- og Ekip-programmeringskonvertere. Applikasjoner som terminalemulatorer, andre verktøy for enhetsadministrasjon eller kommunikasjonsprogramvare som kjører i bakgrunnen kan oppleve konflikter med porten og hindre konvertere i å etablere forbindelse. Lukk unødvendige applikasjoner før du starter Scanning.
Hvor kan jeg finne kommunikasjonsgrensesnittet for Modbus TCP/IP?For grensesnittkart for kommunikasjonssystemet, se den komplette Modbus TCP/IP-dokumentasjonen og registerkart på: https://library.abb.com/r?q=communication%20system%20interface
Kan jeg bruke Ekip Connect offline?Ja. Mange enhetsrelaterte aktiviteter kan utføres uten internettforbindelse, inkludert valgt konfigurasjon, overvåking og enhetsinteraksjonsfunksjoner. En internettforbindelse kreves for tjenester som er avhengige av nettinnhold eller skytjenester, som autentisering, avanserte tillatelser eller tilgang til ABB Digital-butikken og aktivering av oppgraderingslisenser.
Trenger jeg en ABB-konto for å bruke Ekip Connect?Nei. Du kan utforske Ekip Connect-funksjoner uten å logge inn. Det anbefales imidlertid sterkt å logge inn med ABB-kontoen din, da det gir deg tilgang til avanserte enhetsfunksjoner, rapporter og tjenester som krever autentisering.
Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på hva som er nytt i Ekip Connect?For hver oppdatering av Ekip Connect dukker WhatsApp-delen opp når appen åpnes for å vise de nyeste funksjonene og støttede enheter. Du kan også finne de siste oppdateringene i Ekip Connect brukermanualen. Hvis det mangler noe som støtter arbeidet ditt bedre, del tilbakemeldingen din direkte i appen.
Hva er Digital Store, og hvordan kjøper og aktiverer jeg oppgraderinger eller lisenser for å låse opp flere funksjoner på ABB Low Voltage-enheter?

Få tilgang til tilgjengelige programvareoppgraderingslisenser for støttede ABB Low Voltage-enheter direkte fra Ekip Connect, utvider enhetens kapasitet uten ekstra maskinvare.

  • Kjøp: Bla gjennom tilgjengelige oppgraderinger i Ekip Connect og kjøp dem gjennom ABB Digital Store.
  • Innløsingskode: Bruk en gyldig kommersiell innløsningskode i Ekip Connect for å overføre lisensen til profilen din.
  • Aktiver: Aktiver den kjøpte eller innløste oppgraderingen direkte på den tilkoblede enheten i Ekip Connect.
Hva er forskjellen mellom Ekip Connect og EPiC Mobile? (Bør jeg bruke Ekip Connect eller EPiC Mobile?)Bruk Ekip Connect når du jobber fra PC og EPiC Mobile når du jobber i feltet fra smarttelefon eller nettbrett. Begge verktøyene støtter konfigurasjon, igangkjøring og enhetsinteraksjon, men tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av enhet og tilkoblingsmetode.
Er det mulig å bestemme forventet reisetid direkte i Ekip Connect-programvaren?Nei. Ekip Connect inkluderer ikke en funksjon for beregning av forventet reisetid. Testresultatene som vises av programvaren indikerer kun om den målte reisetiden faller innenfor det akseptable området brukeren tidligere har konfigurert. Ingen uavhengig forventet reisetid beregnes eller vises.
Hvordan kan jeg verifisere om testresultatene mine er riktige uten denne funksjonen?
Forventede turtider kan bestemmes ved hjelp av følgende metoder:
  • Curves Software – et gratis dedikert verktøy inkludert i e-Design-plattformen, spesielt designet for å beregne forventede turtider basert på innstillinger for turenheter og injiserte strømverdier
  • Produsentkatalogkurver – referer til de offisielle beskyttelseskurvene publisert i produktdokumentasjonen
  • Matematiske formler – bruk reisetidsformlene definert for den spesifikke reiseenhetsmodellen
Den beregnede forventede verdien kan deretter brukes som referanse for å validere testresultatene hentet fra Ekip Connect.
Hvor kan jeg finne Curves-programvaren?Curves er tilgjengelig gratis i e-Design-applikasjonene og programvareplattformen på ABBs nettside. En dedikert brukermanual (Curves_UserManual_EN.pdf) er tilgjengelig for nedlasting direkte fra e-Design-portalen.